This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3XEVM:SYS/BIOS 上的 I2C

Guru**** 2926340 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660279/rtos-tda3xevm-i2c-at-sys-bios

器件型号:TDA3XEVM
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

同样的工作-我将 DSS 示例从 make-style 传输到 CCS7。

在"bsp_utilsapp.c"中  、我们看到:

#IF 定义(VPS_TI_RTOS_I2C)
#include
其他
#include "bsp_i2c.h"
#endif

我认为我需要 BIOS、因此我在 项目属性的 CCS 预定义符号菜单中设置"VPS_TI_RTOS_I2C"值。

但  PDK、BIOS、XDC 或 SDK 或 TI CCS 中没有任何这样的 I2C.h。

我只能看到 ti/CSL/src/ip/i2c/V2/i2c.h

或者最好使用"bsp_i2c.h" ????????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起!!!!! bsputils_app.c!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 bsp_i2c.h、因为这是 TDA 器件支持的驱动程序、也使用了 SYSBIOS。 我们为非 TDA 器件提供了 TI RTOS I2C 驱动程序(另一个驱动程序模型)、但在 TDA PDK 封装中不存在。