This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3XEVM:是否可以使 SV 应用具有 FHD 4Ch?

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660185/tda3xevm-is-it-possible-to-make-the-sv-application-with-fhd-4ch

器件型号:TDA3XEVM

您好!

 

是否可以使用 FHD 4Ch 使 SV 应用成为可能?

 FHD 摄像头的分辨率大小 为 1920x1080@30fps。

此外、该系统由 FHD 4通道摄像头和 TDA3x 组成。

在 SDK 中是否有使用 FHD 的用例?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们在 TDA2x+上有200万像素 SRV 用例。 TDA3x 不支持此用例。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    2MP 是什么意思?
    在 TDA3x 上是不可能的?

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2MP 是2百万像素分辨率、1920x1080。
    捕获良好是可能的、但 ISP/Simcop 和其他处理存在疑问。
    此外、TDA3x 上没有 SGX。

    此致、
    Brijesh