This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2xEVM:分段用例的显示输出有时会显示以前的帧

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660490/tda2xevm-display-output-of-segmentation-usecase-displays-previous-frames-sometimes

您好!

分割用例演示的显示输出在显示新帧后显示较旧的帧时显得不连贯。

我没有对用例进行任何更改、并且正在使用正确生成的 inData 和 inHeader 文件。

导致此问题的可能原因是什么?

可在此处找到演示输出的视频录制:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bhargav:

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否使用 TI 共享的输入文件?

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 我自己生成了它们。

    我已将其调整为1024x512、并重命名为"inData"。

    我使用以下命令生成了"inHeader":

    ffprobe -show_packets inData >.index
    grep "size".index | awk -F=""'{print $2}'>.size
    cat .size | perl -n -e 'printf ("%08x\n"、$_)'| sed S/\(.\)\(.\)\(..0x & 0x ./nrm \n3\.尺寸/inf//0x ./0x ./0x ././0x ././././\nr/ 0x ././0x ./././\nr/\nr/ 0x ./././././././0x
    

    这是根据我发布的另一个线程中给出的建议进行的。 这些步骤是否正确?

    您是否可以共享分段演示的原始文件?

    谢谢、

    Bhargav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhargav
    我们已在 CDDS 中共享原始文件、您是否可以在此处访问? 否则、请联系您的 TI 现场工程师以获取访问权限
    如需查看 Vision SDK 演示夹、请访问 cdds.ext.ti.com/.../emxNavigator.jsp

    供您参考、您在转换文件时是否在案例中启用 B 帧编码? 如果是、请禁用。 让我们仅尝试 I 和 P 帧

    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有 CDDS 帐户、获取 CDDS 帐户可能需要一些时间。 您可以在此处分享剪辑和标题吗?

    同时、我强制将 H264配置文件设置为基准、但此问题已不再出现。 因此 B 帧确实导致了这个问题。
    感谢您就此事提出的建议。

    谢谢、
    Bhargav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhargav
    感谢您的确认、并很高兴听到您的问题已得到解决

    AFAIK、在 TI 除了 CDDS 或 TI.com 之外、没有任何其他共享文件的方法。
    您能否与您的 TI 营销或现场支持工程师联系、他们可能知道其他选项

    此致、Shiju