This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8148:DM8148上的1920x1200 HDMI 输出?

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660157/linux-tms320dm8148-1920x1200-hdmi-output-on-dm8148

器件型号:TMS320DM8148

工具/软件:Linux

查看板级配置文件、支持的最大分辨率为 FHD:

linux.git$ cat 驱动程序/video/ti81xx/vPSS/sysfs.h | grep 1920
{FVID2_STD_1080p_60、1920、1080、FVID2_SF_Progressive、
{"1920x1080@60"、FVID2_STD_1080p_60、
{FVID2_STD_CUSTOM、1920、1080、FVID2_SF_Progressive、
{FVID2_STD_1080p_50、1920、1080、FVID2_SF_Progressive、
{"1920x1080@50"、FVID2_STD_1080p_50、
{FVID2_STD_CUSTOM、1920、1080、FVID2_SF_Progressive、
{FVID2_STD_1080p_30、1920、1080、FVID2_SF_Progressive、
{"1920x1080@30"、FVID2_STD_1080p_30、
{FVID2_STD_CUSTOM、1920、1080、FVID2_SF_Progressive、
{FVID2_STD_1080i_60、1920、1080、FVID2_SF_Interlased、
{"1920x1080@60i"、FVID2_STD_1080i_60、
{FVID2_STD_CUSTOM、1920、1080、FVID2_SF_Interlased、
{FVID2_STD_1080i_50、1920、1080、FVID2_SF_Interlased、
{"1920x1080@50i"、FVID2_STD_1080i_50、
{FVID2_STD_CUSTOM、1920、1080、FVID2_SF_Interlased、

是否可以添加对1920x1200的支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在这里使用的软件是什么?
    如果是 EZSDK、则支持的显示分辨率为1920x1080@60。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有其他支持1920x1200的 Linux SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在默认的 EZSDK 中、正如我所说、我们不支持1920x1200。

    标量器、显示屏、控制组件支持高达1920x1080@60的分辨率。 对于显示组件、像素时钟应小于165MHz。

    但是、如果您希望支持1920x1200、则应对处于 NDA 状态的 M3固件进行一些更改。

    这一点在我们一侧没有进行测试。

    [引用 user="Adam Lee5"]是否有支持1920x1200的其他 Linux SDK?

    我建议您在 e2e 中搜索 IPNC 、DVRRDK 的问题。

    我还建议您检查此主题:

    https://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/716/t/660422

    BR
    玛格丽塔