This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSEVM572X:以太网测试

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660032/linux-tmdsevm572x-ethernet-test

器件型号:TMDSEVM572X

工具/软件:Linux

您好!

我正在使用 RT Linux SDK。

是否有任何示例项目可用于测试1Gbps 的以太网通信。

谢谢、

Anjana Pathak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在以下位置找到性能基准: processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Kernel_Performance_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有用于以太网通信的示例项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在 SDK 中、是一个名为 iperf 的应用程序、用于测试以太网吞吐量。 您有 TI EVM 吗?

    此致、
    Schuyler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我使用的是 TI 的 gp EVM AM572x
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最新的可下载 SDK 和 gpevm 附带的 SD 卡具有一个名为 iperf 的开源应用程序。 运行 iperf -h 以查看可用于运行它的选项。 您将需要另一台具有 iperf 的 PC、通常这是您的 Linux 开发机器。 网络上有几个示例展示了如何测试如何使用它。

    此致、
    Schuyler