This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:ADC 低功耗模式

Guru**** 2966250 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660468/am3358-adc-low-power-mode

器件型号:AM3358

您好!

我们将在电池供电的应用中使用 AM3358、并将使用 ADC 转换器以1Hz 的速率收集样本。  我们不使用触摸屏控制器、而是使用 ADC。 为了节省功耗、我们希望禁用两个样本之间的转换器。  Spruh73.pdf、第12.5.1节显示了 ADC 可被断电(CTRL 寄存器位4)。  您能否参阅应用手册或其他说明 ADC 功耗的应用手册、以及重新启用 AFE 时 AFE 稳定所需的时间?  

谢谢、

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟前端(AFE)是 ADC 最大的功耗、功耗应小于1mW。 因此、通过关闭 AFE、您可以节省高达1mW 的功耗。

     

    在 AFE 上电后、您应该允许大约1us 的时间使其保持稳定。

     

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!