This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5416GGU160

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659220/tms320vc5416ggu160

支持路径:/Product/Development 和故障排除/查找有关器件的关键信息/

您好!

我们的客户已收到部件。他们发现部件上有一个黑点。您能帮助我检查部件吗? 黑点正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您是否具有更好的分辨率或更近的所谈论的黑点图片?

    我会将此事转发给质量团队、以查看他们是否有任何其他指导。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您能不能帮助我解释一下标记的含义是什么?一个标记是"CD-45ASP3W",另一个标记是"CD-45ASP2W"。 这两个标记之间的区别是什么?

    此致
    5月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    从第一张图片看,我看不到您所说的是什么黑点。

    第二个查询

    "CD-45ASP3W"和"CD-45ASP2W"是单元可追溯性信息。
    我们不会为论坛上的一般查询提供有关可追溯性和标记的具体信息。
    如果需要更多信息、请联系您的销售代表。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能不能向我建议"980"标记的含义。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能不能给我建议"980"标记的含义是什么。还有可追溯性信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不会为论坛上的一般查询提供有关可追溯性和标记的具体信息。
    如果需要更多信息、请联系您的销售代表。