Other Parts Discussed in Thread: DRA726
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658594/linux-gpio-question
主题中讨论的其他器件:DRA726工具/软件:Linux
我在创建新线程时遇到问题、根据本站点、DRA726显然不再是有效的器件型号。
我的 GPIO 有一个小问题、需要一些帮助。 我们有一个协处理器来查看 GPIO、如果它处于关闭状态、则如果线路从高电平变为低电平、并且点火开关打开、则会打开电源。 加电时、它将忽略点火状态并以任意方式打开 PMIC 的电源。 当 Linux 关闭时、GPIO 通常应该会关闭。 我在 GPIO 上有一个下拉电阻器。 在某些电路板上、GPIO 保持高电平、直到我们用探针(示波器或万用表)触碰线路。
我对 GPIO 使用 LED 设置、是否可以在不使用 LED 模式的情况下在 devicetree 中使用 GPIO 条目? 我想先关闭线路并发出关断、然后再更改断电。 协处理器可能会有较小的延迟、以便我执行干净的关断。 一旦它看到线路下降、它将使控制线路变为低电平、然后在进入停止模式之前进入三态。 在 Linux 关闭之前执行此操作将不会有干净的关闭。
我希望在关断之前将该线路断电可以修复问题。 我在尝试之前不知道、但使用 GPIO 作为 LED 时、我无法将其作为 GPIO 进行访问。
为什么 LED 的默认状态仅在内核全部加载后才完成? 是否要尽早打开 GPIO? 协处理器的编程器告诉我、大约需要10秒、他才能看到线路变为高电平。
Michel Catudal
ACTIA Corp.