This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:MCU2-1 TimerP_create 将导致 appLogWaitMs 计时器错误。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1177124/tda4vm-mcu2-1-timerp_create-will-cause-applogwaitmsecs-timer-error

器件型号:TDA4VM

我们发现 MCU2-1调用 TimerP_create id=0会导致 C71 appLogWaitMs 卡滞。

是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 SDK 版本为08.04.00.02

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

     这很奇怪、计时器 ID 在主域上听到 DM Timer12、其中 API  appLogWaitMs 使用 GTC 计时器、因此在使用这两个计时器时不应出现任何问题。  

    如果可能、您可以在 EVM 上共享测试用例吗?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我在 EVM 板上进行测试,该套件是相同的。

    您可以按以下代码进行检查。

    如果禁用 timerP,cx7_1将运行正常。

    /platform/j721s2/rtos/mcu2_1

    main.c  

    e2e.ti.com/.../mcu2_5F00_1.txt

    /platform/j721s2/rtos/c7x_1

    main.c  

    e2e.ti.com/.../c71.txt