This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEVM572X:DSP 中断配置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660547/ccs-tmdsevm572x-dsp-interrupts-configuration

器件型号:TMDSEVM572X
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。

我是新的多核 SoC。 我正在尝试配置 GPIO 或计时器并向 dsp1发送中断请求。 我一直在挖掘 AM572x 的 TRM、但无法弄清。 你们中的任何一个都能引导我向正确的方向前进。

我的问题是、我不理解 TRM 的以下内容。 IRQ_crossbar 实例编号是否与事件相同? 是否有128个事件可以映射到中断线路? 如果有任何事件、则可以找到128个事件。

如果有一个示例说明了如何配置任何想要与我共享的人执行的 DSP 中断、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在 DSP 上运行的是什么软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Afua、

    让我来解释一下 GPIO1示例。 GPIO1中断1 (GPIO1_IRQ_1)默认配置/启用:

    CTRL_CORE_DSP1_IRQ_54_55[24:16] DSP1_IRQ_55 = 0x18 (解码24)(复位/默认值)

    如果您需要有关 GPIO1_IRQ_1或其他中断的更多信息、请告诉我。

    您可以在 TI-RTOS/SYSBIOS 文档和代码中找到示例代码、搜索'IntXbar'。

    另请参见以下 e2e 线程:

    e2e.ti.com/.../568662
    e2e.ti.com/.../570424
    e2e.ti.com/.../573071
    e2e.ti.com/.../504356

    此致、
    帕维尔