This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2HG:12位摄像头至16/24位 VIP 接口连接

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660021/tda2hg-12bit-camera-to-16-24-bit-vip-interface-connection

器件型号:TDA2HG

大家好

我想将12位摄像头/FPD Link 解串器连接到 TDA2x 上的 VIP1、2和3端口

我假设我们将 VIP 配置为16位端口、但仅连接12个引脚。

我是使用 Vinx_d0到 Vinx_D11并将其余4个引脚连接到 GND、还是使用 Vinx_D4到 Vinx_D16并将 Vin_d0连接到-D3到 GND?

我甚至可以将其余4个引脚用于 GPIO 吗?

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    我已将您的问题转交给 ISS 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    假设我们需要在16个容器中接收 RAW12。 即、位 B0至 B11将保存有效数据、位 B12至 B15的内容应为0。

    您可以将数据线连接到 VinX_d0至 VinX_D11、并将剩余连接到 GND。 即 VinX_D12至 VinX_D15至 GND。

    请确保使用 VinXa_d[11:0]

    此致、Sujith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!