This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:QT 问题

Guru**** 2885250 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660099/linux-am5728-qt-issue

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好、

我使用的是 AM5728定制板、使用 ti-SDK 内核和 SDK 版本 "ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.02.00.09"中的 uboot 进行内置测试。


运行 QT 应用程序时遇到问题。 使用5.6.3的 QT 版本。

请找到随附的内核日志 e2e.ti.com/.../Buildroot_5F00_Kernel_5F00_log.txt。 有人能不能提出什么问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您至少可以附加您的.config、而不会浪费我们的时间在我们的 buildroot 不支持的上复制此配置。