This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L137:AM/DM37评估模块

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659417/omap-l137-am-dm37-evaluation-module

器件型号:OMAP-L137
主题中讨论的其他器件:DM3730

我们(我自己和我的学生)正在使用 AM/DM37x 评估模块、我们正在使用 Android 操作系统对其进行编程。

我需要使用该板进行音频处理(输入和输出)。  

是否有关于如何实现此目标的任何文档?

此致

-维顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veton:

    TI 不提供特定于 Android OS 的音频处理应用、但您可以在 Android 或 DVSDK 下使用 GStreamer。


    此外、TI 还提供了一组针对其器件(包括 Linux 下的 C64x+和 DM3730)进行了优化的语音、音频、图像和视频编解码器:



    BR
    Tsvetolin Shulev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetolin:

    我正在尝试在      Android 操作系统下的同一 AM/DM37X (TMDSEVM3730)板上录制音频。

       在文档中、我发现此通知:

    "

    重要说明(仅适用于 AM/DM37x、OMAP35x)
    对于 AM/DM37x、OMAP35x ASOC 驱动器、音频捕获通道 AUXL 和 AUXR 默认为禁用状态。 要 启用它们、用户可以使用以下"amixer"命令:

    amixer cset name='Analog Left AUXL Capture Switch' 1.  
    amixer cset name='Analog Right AUXR Capture Switch' 1"  

    这是有关如何在 Linux 下启用音频输入(MIC)的说明、但我在 Android 操作系统下没有找到同样的方法。

    你有什么想法吗?

    此致、

    Sasha Knezevic