This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA3XEVM:这意味着什么????

Guru**** 2876210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660478/ccs-tda3xevm-what-does-it-mean

器件型号:TDA3XEVM
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

#if 已定义(__arm_arch_7A__)
#include
其他
#include
#endif

__ARM_ARCH_7A__  -对于 Cortex M4,不是 ARM A15,不是吗????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

     在为采用 ARMv7架构的 Cortex-A 处理器进行构建时、_arm_arch_7A__是编译器预定义宏。 这将对应于 Cortex A15。

    谢谢、此致、

    Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,谢谢!

    这个 simbol 看起来像 __TI_ARM_V7M4__。