This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM57X:用于 AM57x TI RTOS 的 SecureBoot

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1175254/processor-sdk-am57x-secureboot-for-am57x-ti-rtos

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

您好!

我正在开发一个需要软件签名等安全功能的应用。  通过查看文档、我们发现用于 AM57x 的 SecureBoot 仅通过 Linux SDK 提供支持。 我们的项目需要使用 TI RTOS SDK、因为我们正在实施 PRU-ICSS-EtherCAT-SLAVE 01_00_10_00、该版本仅限于 SDK RTOS。

我们想知道将来是否有任何计划将 SecureBoot 功能移植到 AM57x 平台。  或者、TI RTOS SecureBoot 是否可用于较旧的 Sitara 处理器、例如 AM437x?

谢谢、
Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在适用于 AM57x 或 AM437x 的 TI RTOS SDK 中不支持安全启动。

    Linux SDK 中提供了安全启动。

    此致、
    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    感谢您的验证。  然后、我假设实施任何安全开发功能都需要通过可用的硬件寄存器在我们的部件上实现用户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯坦利

    很抱歉在我之前的回复中没有提到这一点。  PROCESSOR-SDK SECDEV 1.6.0发行说明提到、适用于 RTOS 的 AM437x HS EVM 支持该封装。 这是否意味着 RTOS 支持某些功能、但不支持 SecureBoot?  我可以为此提供屏幕截图或参考、但我不确定是否允许在论坛上分享有关 SECDEV 的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我已将其重新分配给 AM437x 团队进行确认。

    但是、我的理解是、安全启动不是 AM437x 上 RTOS 支持的一部分。

    此致、
    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Ryan

    我确认我们仅通过 Linux SDK 支持在 AM437x 上进行安全启动。 不支持基于 RTOS 的安全启动 开发。