This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6746:可通过 JTAG 加载刷写实用程序的 CCS 项目、用于对 TMS320C6746 NAND 闪存、串行闪存实用程序进行编程

Guru**** 675480 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6746
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1179299/tms320c6746-ccs-projects-where-flashing-utility-can-be-loaded-over-jtag-to-program-tms320c6746-nand-flash-serial-flash-utility

器件型号:TMS320C6746

尊敬的 TI:

i)您能不能。 获取 此帖子中提到的实用程序串行闪存的帮助  

TMS320C6742:串行闪存主机实用程序 SFH_OMAP-L138在 C6742 DSP 上的使用-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

您是否可以发送或提供下载串行闪存实用程序的链接

ii)  CCS 项目、其中可以通过 JTAG 加载和运行刷写实用程序、以便使用应用.bin 文件对 NAND 闪存进行编程  

我们使用的处理器是 TMS320C6746、连接了外部8位 NAND