This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:EtherCAT 的最大转发时间值

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659594/66ak2g12-max-value-of-forwarding-time-for-ethercat

器件型号:66AK2G12

您好!

让我谈谈适用于 EtherCAT 的66AK2G12。

我发布了这个主题。

e2e.ti.com/.../658586

因此、我们由此得到了转发延迟(360ns)。
此参数是否为最大值?
如果否、请告诉我最大值。

因为我的客户为其产品定义了最大值。

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroyasu、

    是的、客户可以将360ns 设置为最大值。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

    感谢您的回复!

    您能告诉我典型值是多少?

    此致
    高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroyasu、

    RX 相比、EtherCAT 帧在 PRU-ICSS 中具有"固定"延迟(360ns)。

    我将尝试找到 ICE 板并测量 PHY/系统是否存在任何抖动。 您可能建议客户为延迟再增加50ns 的最坏情况。

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett

    感谢您的回复!
    我明白了。

    此致
    高贵须