This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:XIP 引导问题

Guru**** 2880330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660008/am3356-xip-boot-question

器件型号:AM3356

您好!

让我来谈谈 AM335x 的 XIP Boot。

我的客户想要引导 SYSBOOT[4:0]= 01100。

这意味着 AM335x 开始引导 USB0→NAND→XIP→NANDI2C。

TRM 的第26.1.8.4.2节提到"由于 NAND 器件不使用地址总线、因此地址总线被释放。"

我不能低估这一点。
我的客户不需要 NAND 启动。
在这种情况下,地址管脚是否输出?
我认为它们不是输出。

这种理解是否正确?

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在第26.1.8.4.2节中读出的内容适用于 NAND 引导、但您在序列中的下一个是 XIP 引导、因此将为其初始化地址引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Biser

    感谢你的答复。

    我很抱歉。 我不明白。

    我认为 AM335x 在 XIP 引导之前访问 NAND。
    在这种情况下、地址引脚在此计时时不输出。
    这种理解是正确的???

    此致
    高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、在尝试访问 NAND 时、它不会输出 GPMC 地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser

    谢谢!

    此致
    高贵须