This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM1808:MUSB 内核配置

Guru**** 2881570 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137, OMAP-L138, AM1808, DAC7512, TCA6416, LM8323, ADS7846, TSC2005, TSC2007, TPS65010, TPS65910, TPS65912, LM3530, LP3944, LP5521, LP5523, DAC124S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657009/linux-am1808-musb-kernel-configuration

器件型号:AM1808
主题中讨论的其他器件:OMAP-L137OMAP-L138DA8XXOMAPL138DAC7512TCA6416LM8323ADS7846TSC2005TSC2007TPS65010TPS65910TPS65912LM3530LP3944LP5521LP5523DAC124S085

工具/软件:Linux

客户访问了链接:http://processors.wiki.ti.com/index.php/MUSB_Linux_Driver_Configuration 。

该教会提到:

MUSB 需要以下驱动程序、而不考虑仅主机模式、仅设备模式或双角色模式。

  • USB 内核驱动程序
  • MUSB 控制器驱动程序
  • USB PHY 驱动程序
  • CPPI41 DMA 驱动程序(可选)

但他找不到  USB PHY 驱动程序/CONFIG_AM335X_PHY_USB 等

这是他的配置过程:

[*]基于 MMU 的分页内存管理支持                         ││μ A  
 ││μ A              ARM 系统类型(TI DaVinci) -->                            ││μ A  
 ││μ A              TI 达芬奇实施 -->                             ││μ A  
 ││μ A              ***系统 MMU ***                                    ││μ A  
 ││μ A              ***处理器类型***                                  ││μ A  
 ││μ A              ***处理器功能***                                ││μ A  
 ││μ A            [*]支持 Thumb 用户二进制文件                                ││μ A  
 ││μ A            []禁用 I-Cache (I-bit)                                  ││μ A  
 ││μ A            []禁用 D-Cache (C 位)                                  ││μ A  
 ││μ A            [*]强制通过 D 高速缓存进行写入                                ││μ A  
 ││μ A            []循环 I 和 D 高速缓存替换算法

  ***达芬奇内核类型***                                 ││μ A  
 ││μ A            []基于达芬奇644x 的系统                                 ││μ A  
 ││μ A            []基于达芬奇355的系统                                 ││μ A  
 ││μ A            []基于达芬奇646x 的系统                                 ││μ A  
 ││μ A            []基于 DA830/OMAP-L137/AM17x 的系统                            ││μ A  
 ││μ A            [*]基于 DA850/OMAP-L138/AM18x 的系统                            ││μ A  
 ││μ A            []基于达芬奇365的系统                                 ││μ A  
 ││μ A            []基于 TNETV107X 的系统                                  ││μ A  
 ││μ A              ***达芬奇板类型***                                ││μ A  
 ││μ A            [] TI DA850/OMAP-L138/AM18x 参考平台                        ││μ A  
 ││μ A            [*] Critical Link MityDSP-L138/MityARM-1808 SoM                        ││μ A  
 ││μ A               选择基板(Critical Link 工业 I/O 基板) -->             ││μ A  
 ││μ A              选择工业 I/O 扩展板(无扩展 I/O) -->              ││μ A  
 ││μ A            [] TI AM1808/ OMAPL-138 Hawkboard 平台                         ││μ A  
 ││μ A            [*]达芬奇多路复用支持                               ││μ A  
 ││μ A            [] 复用调试输出                                ││μ A  
 ││μ A            [] 警告引导加载程序未设置的引脚                      ││μ A  
 ││μ A            [*]启动期间重置未使用的时钟   
USB 支持                                        ││μ A  
 ││μ A            <*> 支持主机端 USB                                ││μ A  
 ││μ A            []  USB 详细调试消息                              ││μ A  
 ││μ A            [*]  USB 宣布推出新器件                               ││μ A  
 ││μ A                ***其它 USB 选项***                           ││μ A  
 ││μ A            [*]  USB 设备文件系统(已弃用)                          ││μ A  
 ││μ A            [*]  USB 设备类设备(已弃用)                         ││μ A  
 ││μ A            []  动态 USB 次要分配                             ││μ A  
 ││μ A            [*]  USB 运行时电源管理(自动挂起)和唤醒                 ││μ A  
 ││μ A            [*]   OTG 支持                                     ││μ A  
 ││μ A            [] 依赖 OTG 目标外设列表                          ││μ A  
 ││μ A            [] 禁用外部集线器                                  ││μ A  
 ││μ A            <> DesignWare USB3 DRD 内核支持                            ││μ A  
 ││μ A            <> USB 显示器                                       ││μ A  
 ││μ A            <*> 启用无线 USB 扩展(实验)                      ││μ A  
 ││μ A            <> 支持基于 WUSB 电缆的协会(CBA)                       ││μ A  
 ││μ A               *** USB 主机控制器驱动程序***                           ││μ A  
 ││μ A            <> Cypress C67x00 HCD 支持                               ││μ A  
 ││μ A            <> OXU210HP HCD 支持                                  ││μ A  
 ││μ A            <> ISP116X HCD 支持                                   ││μ A  
 ││μ A            <> ISP 1760 HCD 支持                                  ││μ A  
 ││μ A            <> ISP1362 HCD 支持                                   ││μ A  
 ││μ A            <> OHCI HCD 支持                                    ││μ A  
 ││μ A            <> SL811HS HCD 支持                                   ││μ A  
 ││μ A            <> R8A66597 HCD 支持                                  ││μ A  
 ││μ A            <> 主机线适配器(HWA)驱动器(实验版)                      ││μ A  
 ││μ A            <*> Inventra 高速双角色控制器(TI、ADI、...)                 ││μ A  
 ││μ A            <*>  平台胶合层(DA8xx/OMAP-L1x) -->                      ││μ A  
 ││μ A            []  禁用 DMA (始终使用 PIO)                             ││μ A  
 ││μ A            <> 重命名为 USBHS 控制器                                ││μ A  
 ││μ A               *** USB 设备类驱动程序***                            ││μ A  
 ││μ A            <> USB 调制解调器(CDC ACM)支持                               ││μ A  
 ││μ A            <> USB 打印机支持                                   ││μ A  
 ││μ A            支持 USB 无线设备管理                         ││μ A  
 ││μ A            <> USB 测试和测量类支持                         ││μ A  
 ││μ A               ***注:USB_storage 取决于 SCSI,但 BLK_DEV_SD 可能***  
                  ***也需要;有关更多信息,请参阅 USB_storage 帮助***               ││μ A  
 ││μ A            支持 USB 大容量存储                                ││μ A  
 ││μ A            [*]  USB 大容量存储详细调试                            ││μ A  
 ││μ A            <>  Realtek 读卡器支持                              ││μ A  
 ││μ A            <>  Datafab Compact Flash Reader 支持                         ││μ A  
 ││μ A            <>  Freecom USB/ATAPI 桥接器支持                           ││μ A  
 ││μ A            <>  ISD-200 USB/ATA 桥接器支持                            ││μ A  
 ││μ A            <>  基于 USBAT/USBAT02的存储支持                          ││μ A  
 ││μ A            <>  SanDisk SDDR-09 (和其他 SmartMedia、包括 DPCM)支持            ││μ A  
 ││μ A            <>  SanDisk SDDR-55 SmartMedia 支持                          ││μ A  
 ││μ A            <>  Lexar jumpshot Compact Flash Reader                          ││μ A  
 ││μ A            <>  Olympus MAUSB-10/Fuji DPC-R1支持                         ││μ A  
 ││μ A            <>  Maxtor 硬盘上的 Support OneTouch 按钮                     ││μ A  
 ││μ A            <>  支持 Rio Karma 音乐播放器                          ││μ A  
 ││μ A            <>  具有 ATACB 的 Cypress USB/ATA 桥上的 SAT 仿真                  ││μ A  
 ││μ A            <>  USB ENE 读卡器支持                              ││μ A  
 ││μ A            <> USB Attached SCSI (USB 连接 SCSI)                                    ││μ A  
 ││μ A            [] 通用(或常用)存储设备的共享表                  ││μ A  
 ││μ A               *** USB 成像设备***                               ││μ A  
 ││μ A            <> USB Mustek MDC800数码相机支持                        ││μ A  
 ││μ A            <> Microtek X6USB 扫描器支持                             ││μ A  
 ││μ A               *** USB 端口驱动程序***                                ││μ A  
 ││μ A            <>USB 串行转换器支持 -->                           ││μ A  
 ││μ A               *** USB 杂项驱动程序***                            ││μ A  
 ││μ A            <> EMI 6|2m USB 音频接口支持                          ││μ A  
 ││μ A            <> EMI 2|6 USB 音频接口支持                           ││μ A  
 ││μ A            <> 来自 Ontrak Control Systems 的 ADU 设备                         ││μ A  
 ││μ A            <> USB 7段 LED 显示屏                                ││μ A  
 ││μ A            <> USB Diamond Rio500支持                               ││μ A  
 ││μ A            <> USB Lego Infrared Tower 支持                             ││μ A  
 ││μ A            USB LCD 驱动程序支持                                 ││μ A  
 ││μ A            USB LED 驱动程序支持                                 ││μ A  
 ││μ A            <> Cypress CY7C63xxx USB 驱动程序支持                          ││μ A  
 ││μ A            <> Cypress USB 温度计驱动程序支持                         ││μ A  
 ││μ A            <> Siemens ID USB 鼠标指纹传感器支持  
               <> Elan PCMCIA CardBus 适配器 USB 客户端                         ││μ A  
 ││μ A            <> Apple Cinema Display 支持                              ││μ A  
 ││μ A            <> USB 2.0 SVGA 软件狗支持(Net2280/SiS315)                      ││μ A  
 ││μ A            <> USB LD 驱动程序                                      ││μ A  
 ││μ A            <> PlayStation 2 Trance Vibrator 驱动程序支持                      ││μ A  
 ││μ A            <> IO Warrior 驱动程序支持                                ││μ A  
 ││μ A            USB 测试驱动程序                                   ││μ A  
 ││μ A            <> iSight 固件加载支持                             ││μ A  
 ││μ A            USB YUREX 驱动程序支持                                ││μ A  
 ││μ A            <*>USB 小工具支持 -->                                ││μ A  
 ││μ A               *** OTG 和相关基础结构***                         ││μ A  
 ││μ A            <> 基于 GPIO 的仅外设 VBUS 感应"收发器"                  ││μ A  
 ││μ A            [] 通用 ULPI 收发器驱动程序                             ││μ A  
 ││μ A            -*- NOP USB 收发器驱动程序

请帮助检查他的流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nancy、

    这是哪个 Linux 内核(哪个 SDK 版本)?
    在最新的 tisdk Linux 中、USB 的 phy 驱动程序为:
    驱动程序/USB/phy.c
    drivers/USB/phy-generic.c
    drivers/phy/phy-da8xx-usb.c

    他们可以在其板级配置文件中检查 USB (或 phy)节点中的.compatible 参数。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的 Linux 内核版本是 V3.2.0。

    我不使用 TI 的 SDK。  

    我是否必须下载最新的 SDK?如果需要、请提供下载链接。

    如果我坚持使用 linux3.2.0,那么如何加载 USB PHY 驱动程序?

    Linux3.2.0似乎没有:

    驱动程序/USB/phy.c
    drivers/USB/phy-generic.c  
    drivers/phy/phy-da8xx-usb.c

    我该怎么做?

    此致、  
    大明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能向我展示一下您从其中下载内核的 git repo 吗?
    还应共享用于构建内核的配置和板级文件。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编号
    #自动生成的文件;请勿编辑。
    # Linux/ARM 3.2.0内核配置
    编号
    CONFIG_ARM=y
    CONFIG_SYS_supports_APM_emulation=y
    CONFIG_GENERIC_GPIO=y
    # CONFIG_ARCH_USS_GETTIMEOFFSET 未设置
    CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
    CONFIG_KTIME_Scalar=y
    CONFIG_have _PROC_CPU=y
    CONFIG_stacktrace_support=y
    CONFIG_have _ LATENCYTOP_SUPPIN=y
    CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y
    CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPINS=y
    CONFIG_HARDIRQS_SW_RESEND=y
    CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBLE=y
    CONFIG_RWSEM_general_SPINLOCK = y
    CONFIG_ARCH_has _cpufreq=y
    CONFIG_ARCH_USE_CPU_IDLE_WAIT=y
    CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
    CONFIG_general_calibration_delay=y
    CONFIG_Zone_DMA=y
    CONFIG_Need_DMA_MAP_State=y
    CONFIG_Vectors_base=0xffffff0000
    未设置# CONFIG_ARM_PATCH_PHYS_virt
    CONFIG_PHYS_OFFSET=0xC0000000
    CONFIG_general_bug=y
    CONFIG_DEFCONFIG_LIST_"/lib/modules $uname_release/.config"
    CONFIG_HOST_IRQ_work = y

    编号
    #常规设置
    编号
    CONFIG_实验性=y
    CONFIG_BLOCK_ON_SMP=y
    CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
    CONFIG_cross_compile=""
    CONFIG_LOCALVERSION=""
    # CONFIG_LOCALVERSION_AUTO 未设置
    CONFIG_WARE_kernel_GZIP = y
    CONFIG_have 内核_LZMA=y
    CONFIG_have 内核_LZO=y
    CONFIG_kernel_GZIP = y
    未设置# CONFIG_kernel_LZMA
    未设置# CONFIG_kernel_LZO
    CONFIG_DEFAULT_HOSTNAME="(无)"
    未设置# CONFIG_SWAP
    CONFIG_SYSVIPC=y
    CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y
    CONFIG_POSIX_MQUEUE = y
    CONFIG_POSIX_MQUEUE_SYSCTL=y
    未设置# CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
    # CONFIG_FHANDLE 未设置
    # CONFIG_TASKSTATS 未设置
    未设置# CONFIG_audit
    CONFIG_HASE_GENERIC_HARDIRQS=y

    编号
    # IRQ 子系统
    编号
    CONFIG_GENERIC_HARDIRQS=y
    CONFIG_HOST_SPARE_IRQ=y
    CONFIG_general_IRQ_show=y
    CONFIG_GENERIC_IRQ_CHIP=y
    未设置# CONFIG_SPARE_IRQ

    编号
    # RCU 子系统
    编号
    CONFIG_Tiny_preemp_RCU=y
    CONFIG_PRETER_RCU=y
    未设置# CONFIG_RCU_TRACE
    未设置# CONFIG_TREE_RCU_TRACE
    未设置# CONFIG_RCU_BOOST
    CONFIG_IKCONFIG=y
    CONFIG_IKCONFIG_PROC=y
    CONFIG_LOG_BUF_SHIFT = 14
    CONFIG_Cgroups=y
    未设置# CONFIG_CGROUP_DEBUG
    未设置# CONFIG_CGROUP_REGISTER
    未设置# CONFIG_CGROUP_DEVICE
    未设置# CONFIG_CPUSET
    # CONFIG_CGROUP_CPUACCT 未设置
    未设置# CONFIG_resource_counters
    未设置# CONFIG_CGROUP_SCHEP
    未设置# CONFIG_BLK_CGROUP
    未设置# CONFIG_namespace
    未设置# CONFIG_SCHED_Autogroup
    未设置# CONFIG_SYSFS_DEPRECATED
    未设置# CONFIG_RELAY
    CONFIG_BLK_DEV_initrd=y
    CONFIG_initramfs_source=""
    CONFIG_RD_GZIP = y
    # CONFIG_RD_Bzip2未设置
    # CONFIG_RD_LZMA 未设置
    # CONFIG_RD_XZ 未设置
    # CONFIG_RD_LZO 未设置
    CONFIG_CC_optimize_for_size=y
    CONFIG_SYSCTL=y
    CONFIG_AON_INodes = y
    CONFIG_LEGER=y
    CONFIG_UID16=y
    CONFIG_SYSCTL_SYSCALL = y
    CONFIG_KALLSYMS=y
    # CONFIG_KALLSYMS_ALL 未设置
    CONFIG_HOTPLUE=y
    CONFIG_PRINTK_=y
    CONFIG_Bug=y
    CONFIG_ELF_CORE=y
    CONFIG_BASE_FULL=y
    CONFIG_FUTEX=y
    CONFIG_EPOLL=y
    CONFIG_SIGNALFD=y
    CONFIG_TIMERFD=y
    CONFIG_EVENTFD=y
    CONFIG_SHMEM=y
    CONFIG_AIO = y
    CONFIG_embedded=y
    CONFIG_have _PERF_Events=y
    CONFIG_PERF_USE_VMALLOC=y

    编号
    #内核性能事件和计数器
    编号
    未设置# CONFIG_PERF_Events
    未设置# CONFIG_PERF_COUNTERS
    CONFIG_VM_EVENT_COUNTERs=y
    CONFIG_COMPAT_BRK=y
    CONFIG_TLO=y
    未设置# CONFIG_slub
    未设置# CONFIG_slob
    未设置# CONFIG_性能 评测
    CONFIG_HOW_OProfile=y
    未设置# CONFIG_KPROBES
    CONFIG_FASE_KPROBES=y
    CONFIG_THASE_KRETPROBES=y
    CONFIG_have 寄存器_and_STACK_API=y
    CONFIG_have _CLK=y
    CONFIG_FASE_DMA_API_DEBUG=y

    编号
    #基于 GCOV 的内核分析
    编号
    未设置# CONFIG_GCOV_kernel
    CONFIG_have 通用_DMA 相干= y
    CONFIG_slabinfo=y
    CONFIG_RT_互 斥量= y
    CONFIG_BASE_Small = 0
    CONFIG_MODULES=y
    未设置# CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD
    CONFIG_MODULE_UNLOAD = y
    CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD = y
    CONFIG_MODVERSIONS=y
    # CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL 未设置
    CONFIG_BLOCK_y
    CONFIG_LBDif=y
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_BSG
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_BSGLIB
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_integrity

    编号
    # IO 调度程序
    编号
    CONFIG_iosched_NOOP=y
    未设置# CONFIG_iosched_deadline
    未设置# CONFIG_iosched_CFQ
    CONFIG_DEFAULT_NOOP=y
    CONFIG_DEFAULT_ios通道="noop"
    未设置# CONFIG_INLINE SPIN_TRYLOCK
    未设置# CONFIG_INLINE SPIN_TRYLOCK_BH
    未设置# CONFIG_INLINE SPIN_LOCK
    未设置# CONFIG_INLINE SPIN_LOCK_BH
    未设置# CONFIG_INLINE SPIN_LOCK_IRQ
    未设置# CONFIG_INLINE SPIN_LOCK_IRQSAVE
    未设置# CONFIG_INLINE SPIN_UNLOCK
    未设置# CONFIG_INLINE SPIN_UNLOCK_BH
    未设置# CONFIG_INLINE SPIN_UNLOCK_IRQ
    未设置# CONFIG_INLINE SPIN_UNLOCK_IRQRESTORE
    未设置# CONFIG_INLINE 读取 TRYLOCK
    未设置# CONFIG_INLINE 读取锁
    未设置# CONFIG_INLINE 读取锁定_BH
    未设置# CONFIG_INLINE 读取锁定 IRQ
    未设置# CONFIG_INLINE 读取锁定 IRQSAVE
    未设置# CONFIG_INLINE 读取解锁
    未设置# CONFIG_INLINE 读取解锁_BH
    未设置# CONFIG_INLINE 读取解锁 IRQ
    未设置# CONFIG_INLINE 读取解锁 IRQRESTORE
    未设置# CONFIG_INLINE _WRITE_TRYLOCK
    未设置# CONFIG_INLINE WRITE_LOCK
    未设置# CONFIG_INLINE 写入锁定_BH
    未设置# CONFIG_INLINE _WRITE_LOCK_IRQ
    未设置# CONFIG_INLINE _WRITE_LOCK_IRQSAVE
    未设置# CONFIG_INLINE 写入解锁
    未设置# CONFIG_INLINE 写入解锁_BH
    未设置# CONFIG_INLINE _WRITE_UNLOCK_IRQ
    未设置# CONFIG_INLINE 写入解锁_IRQRESTORE
    未设置# CONFIG_MUTEX_SPIN_ON_ONER
    CONFIG_RECONCERAC=y

    编号
    #系统类型
    编号
    CONFIG_MMU=y
    未设置# CONFIG_ARCH_Integrator
    未设置# CONFIG_ARCH_RealView
    未设置# CONFIG_ARCH_ADDULTATE
    未设置# CONFIG_ARCH_VEXPRESS
    未设置# CONFIG_ARCH_AT91
    未设置# CONFIG_ARCH_BCMRING
    # CONFIG_ARCH_HIGHBANK 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_CLPS711X
    未设置# CONFIG_ARCH_CNS3XXX
    未设置# CONFIG_ARCH_Gemini
    未设置# CONFIG_ARCH_PRIMA2
    未设置# CONFIG_ARCH_EBSA110
    未设置# CONFIG_ARCH_EP93XX
    未设置# CONFIG_ARCH_Footbridge
    未设置# CONFIG_ARCH_MXC
    未设置# CONFIG_ARCH_MXS
    未设置# CONFIG_ARCH_NETX
    # CONFIG_ARCH_H720X 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_IOP13XX
    # CONFIG_ARCH_IOP32X 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_IOP33X
    未设置# CONFIG_ARCH_IXP23XX
    未设置# CONFIG_ARCH_IXP2000
    未设置# CONFIG_ARCH_IXP4XX
    未设置# CONFIG_ARCH_DOve
    # CONFIG_ARCH_Kirkwood 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_LPC32XX
    未设置# CONFIG_ARCH_MV78XX0
    # CONFIG_ARCH_ORION5X 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_MMP
    未设置# CONFIG_ARCH_KS8695
    未设置# CONFIG_ARCH_W90X900
    未设置# CONFIG_ARCH_Tegra
    # CONFIG_ARCH_PICOXCELL 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_PNX4008
    # CONFIG_ARCH_PXA 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_MSM
    未设置# CONFIG_ARCH_SHMOBILE
    未设置# CONFIG_ARCH_RPC
    # CONFIG_ARCH_SA1100未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_S3C2410
    未设置# CONFIG_ARCH_S3C64XX
    # CONFIG_ARCH_S5P64X0未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_S5PC100
    未设置# CONFIG_ARCH_S5PV210
    # CONFIG_ARCH_EXYNOS 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_SHARK
    未设置# CONFIG_ARCH_TCC_926
    未设置# CONFIG_ARCH_U300
    未设置# CONFIG_ARCH_U8500
    # CONFIG_ARCH_NOMADIK 未被置位
    CONFIG_ARCH_Davinci=y
    未设置# CONFIG_ARCH_OMAP
    未设置# CONFIG_PLAT_spear
    未设置# CONFIG_ARCH_VT8500
    未设置# CONFIG_ARCH_Zynq
    CONFIG_CP_INTC=y

    编号
    # TI 达芬奇实施
    编号

    编号
    # DaVinci 内核类型
    编号
    未设置# CONFIG_ARCH_DaVinci_DM644x
    未设置# CONFIG_ARCH_DaVinci_DM355
    未设置# CONFIG_ARCH_DaVinci_DM646x
    未设置# CONFIG_ARCH_DaVinci_DA830
    CONFIG_ARCH_DaVinci_DA850=y
    CONFIG_ARCH_DaVinci_DA8XX=y
    未设置# CONFIG_ARCH_DaVinci_DM365
    # CONFIG_ARCH_Davinci_TNETV107X 未设置

    编号
    # DaVinci 板类型
    编号
    # CONFIG_MACH_Davinci_DA850_EVM 未设置
    CONFIG_GPIO_PCA953X=y
    未设置# CONFIG_BACK_GPIO_P巡回 检测
    CONFIG_MACH_MITYOMAPL138=y
    未设置# CONFIG_Baseboard none
    CONFIG_Baseboard 和 INCUSTRIALIO=y
    # CONFIG_BASE_CLOMAPL138UC 未设置
    # CONFIG_Baseboard TESTFIX 未设置
    # CONFIG_Basebase_Continuum 未设置
    # CONFIG_BASE_USM 未设置
    # CONFIG_Baseboard WIU 未设置
    # CONFIG_Baseboard _CISPXX 未设置
    # CONFIG_BASE_DBRIC3未设置
    CONFIG_Indio_EXPAND_None=y
    未设置# CONFIG_Indio_EXPAND_ANALOGUEIO
    # CONFIG_MACH_OMAPL138_HAWKBOARD 未设置
    CONFIG_Davinci_MUX=y
    未设置# CONFIG_Davinci_MUX_DEBUG
    未设置# CONFIG_Davinci_MUX_WARNINGS
    CONFIG_Davinci_RESET_Clocks=y

    编号
    #系统 MMU
    编号

    编号
    #处理器类型
    编号
    CONFIG_CPU_ARM926T=y
    CONFIG_CPU_32v5=y
    CONFIG_CPU_ABRT_EV5TJ=y
    CONFIG_CPU_PABRT_LEGACY=y
    CONFIG_CPU_Cache_VIVT=y
    CONFIG_CPU_COPY_V4WB=y
    CONFIG_CPU_TLB_V4WBI=y
    CONFIG_CPU_CP15=y
    CONFIG_CPU_CP15_MMU=y
    CONFIG_CPU_USE_domains=y

    编号
    #处理器特性
    编号
    CONFIG_ARM_THUMB=y
    未设置# CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE
    未设置# CONFIG_CPU_Dcache_disable
    CONFIG_CPU_Dcache_WRITETHROUGH=y
    未设置# CONFIG_CPU_Cache_round_Robin
    CONFIG_ARM_L1_Cache_shift=5

    编号
    #总线支持
    编号
    未设置# CONFIG_PCI_SYSCALL
    未设置# CONFIG_ARCH_supports_MSI
    未设置# CONFIG_PCCard

    编号
    #内核功能
    编号
    CONFIG_TICK _OneShot=y
    CONFIG_NO_Hz=y
    CONFIG_HIGH_RES_TIMERs=y
    CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BUILINUE=y
    CONFIG_VMSPLIT_3G=y
    # CONFIG_VMSPLIT_2G 未设置
    # CONFIG_VMSPLIT_1G 未设置
    CONFIG_PAGE_OFFSET=0xC0000000
    未设置# CONFIG_PRETER_NONE
    未设置# CONFIG_PRETER_INVUATION
    CONFIG_PRETER=y
    CONFIG_PRETER_COUNT=y
    CONFIG_Hz=100
    CONFIG_AEABI = y
    未设置# CONFIG_OABI
    CONFIG_ARCH_HAS_ING_MEMORYMODEL=y
    # CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_DEFAULT 未被置位
    未设置# CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL
    CONFIG_VALH_ARCH_PFN_VALLE=y
    # CONFIG_HIGHMEM 未设置
    CONFIG_SELECT_MEMORY_MODE=y
    CONFIG_FLAATMEM_MANUAL = y
    CONFIG_FLAATMEM=y
    CONFIG_FLACT_NODE_MEM_MAP=y
    CONFIG_have _MEMBLOCK = y
    CONFIG_PAGEFLAGS_EXPANDE=y
    CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPU=999999
    未设置# CONFIG_COMPACTION
    未设置# CONFIG_PHYS_ADDR_T_64位
    CONFIG_ZARE_DMA_FLAG = 1
    CONFIG_BUBON=y
    CONFIG_virt_TO_BUS=y
    未设置# CONFIG_KSM
    CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR=4096
    CONFIG_need_per_cpu_km=y
    # CONFIG_CLEANCACHE 未设置
    CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER=11
    CONFIG_LED=y
    未设置# CONFIG_LED_CPU
    CONFIG_ENCEL_TRAC=y
    未设置# CONFIG_UACCESS_带 memcpy
    未设置# CONFIG_SECCOMP
    # CONFIG_CC_STACKPROTECTOR 未设置
    未设置# CONFIG_DEPRECATE_PARAM_STRUT

    编号
    #引导选项
    编号
    未设置# CONFIG_USE_of
    CONFIG_ZBOOT_ROM_TEX=0x0
    CONFIG_ZBOOT_ROM_BSS=0x0
    CONFIG_CMDLINE=""
    未设置# CONFIG_XIP_kernel
    未设置# CONFIG_kexec
    未设置# CONFIG_CRACK_Dump
    # CONFIG_AUTO_ZRELADDR 未设置

    编号
    # CPU 电源管理
    编号

    编号
    # CPU 频率缩放
    编号
    CONFIG_CPU_FREQ=y
    CONFIG_CPU_FREQ_TABLE = y
    CONFIG_CPU_FREQ_STAT=y
    未设置# CONFIG_CPU_FREQ_STAT_DETAILIND
    未设置# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_performance
    未设置# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_POWERSAVE
    CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_userspace=y
    未设置# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_OnDemand
    未设置# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_CONSTICATION
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_performance=m
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_powersave=m
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_userspace=y
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_OnDemand=m
    未设置# CONFIG_CPU_FREQ_GOV_CONSTICATION

    编号
    # ARM CPU 频率调节驱动器
    编号
    CONFIG_CPU_IDLE=y
    CONFIG_CPU_IDLE_GOV_Laddle=y
    CONFIG_CPU_IDLE_GOV_MENU = y

    编号
    #浮点仿真
    编号

    编号
    #必须至少选择一个仿真
    编号
    未设置# CONFIG_VFP

    编号
    # userspace 二进制格式
    编号
    CONFIG_BINFMT_ELF = y
    未设置# CONFIG_CORE_Dump_DEFAULT_ELF_HEADers
    CONFIG_have _aout=y
    未设置# CONFIG_BINFMT_AOUT
    未设置# CONFIG_BINFMT_MISC

    编号
    #电源管理选项
    编号
    CONFIG_SUSP=y
    CONFIG_SUSPEND_FERC=y
    CONFIG_PM_SLEEP=y
    CONFIG_PM_RUNTIME=y
    CONFIG_PM=y
    未设置# CONFIG_PM_DEBUG
    未设置# CONFIG_APM_EMULATION
    CONFIG_PM_CLK=y
    CONFIG_CPU_PM=y
    CONFIG_ARCH_SUSPEND _Possible = y
    CONFIG_ARM_CPU_SUSPEND = y
    CONFIG_NET=y

    编号
    #网络选项
    编号
    CONFIG_PACKE=y
    CONFIG_UNIX=y
    CONFIG_XFRM=y
    # CONFIG_XFRM_USER 未设置
    未设置# CONFIG_XFRM_SUB_POLICATE
    未设置# CONFIG_XFRM_migrate
    未设置# CONFIG_XFRM_STATUSICS
    未设置# CONFIG_NET_KEY
    CONFIG_iNet=y
    未设置# CONFIG_IP_MULTIPATION
    未设置# CONFIG_IP_advanced_router
    CONFIG_IP_PNP=y
    CONFIG_IP_PNP_DHCP=y
    CONFIG_IP_PNP_BOOTP=y
    CONFIG_IP_PNP_RARP=y
    未设置# CONFIG_NET_IPIP
    未设置# CONFIG_NET_IPGRE_DEMUX
    未设置# CONFIG_ARPD
    未设置# CONFIG_SYN_Cookie
    # CONFIG_iNet_AH 未设置
    未设置# CONFIG_iNet_ESP
    未设置# CONFIG_iNet_IPCOMP
    # CONFIG_iNet_XFRM_TANGATE 未设置
    CONFIG_iNet_Tunnel = m
    CONFIG_iNet_XFRM_MODE_transport = y
    CONFIG_iNet_XFRM_MODE_TAN=y
    CONFIG_iNet_XFRM_MODE_BEET=y
    未设置# CONFIG_iNet_LRO
    CONFIG_iNet_DIAG=y
    CONFIG_iNet_tcp_DIAG=y
    未设置# CONFIG_tcp_Cong_advanced
    CONFIG_TCP_Cong_Cuby=y
    CONFIG_DEFAULT_tcp_Cong="立方 体"
    未设置# CONFIG_tcp_MD5SIG
    CONFIG_IPV=m
    未设置# CONFIG_IPv6_Privacy
    未设置# CONFIG_IPv6_ROuter_PREF
    未设置# CONFIG_IPV_乐观_DAD
    未设置# CONFIG_INET6_AH
    未设置# CONFIG_INET6_ESP
    未设置# CONFIG_INET6_IPCOMP
    # CONFIG_IPV6_MP6未设置
    未设置# CONFIG_INET6_XFRM_TANK
    未设置# CONFIG_INET6_TANK
    CONFIG_INET6_XFRM_MODE_transport = m
    CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TAN=m
    CONFIG_INET6_XFRM_MODE_BEET=m
    # CONFIG_INET6_XFRM_MODE_ROUTEOPTIMIZATION 未设置
    CONFIG_IPv6_sit=m
    未设置# CONFIG_IPV6_sit
    CONFIG_IPV6_NDISC_NodeType=y
    未设置# CONFIG_IPv6_TAN隧道
    未设置# CONFIG_IPV6_MULTIPLE_Tables
    未设置# CONFIG_IPV6_MROUTE
    未设置# CONFIG_NETWORK_SECMARK
    未设置# CONFIG_NETWORK_PHY_TIMET戳
    CONFIG_NETFILTER=y
    未设置# CONFIG_NETFILTER_DEBUG
    CONFIG_NETFILTER_ADVANCED=y

    编号
    #核心 Netfilter 配置
    编号
    # CONFIG_NETFILTER_NetLink_queue 未设置
    未设置# CONFIG_NETFILTER_NetLink_LOG
    未设置# CONFIG_NL_CONNTRACK
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XTABLES
    未设置# CONFIG_IP_VS

    编号
    # IP:网络过滤器配置
    编号
    未设置# CONFIG_NF_Defrag_IPv4
    未设置# CONFIG_IP_NF_queue
    未设置# CONFIG_IP_NF_iptables
    未设置# CONFIG_IP_NF_ARPTABLES

    编号
    # IPv6:网络过滤器配置
    编号
    未设置# CONFIG_NP_defrag_IPv6
    未设置# CONFIG_IP6_NF_queue
    未设置# CONFIG_IP6_NL_iptables
    未设置# CONFIG_IP_DCCP
    未设置# CONFIG_IP_SCTP
    未设置# CONFIG_RDS
    未设置# CONFIG_TIPC
    未设置# CONFIG_ATM
    未设置# CONFIG_L2TP
    未设置# CONFIG_BUGE
    未设置# CONFIG_NET_DSA
    未设置# CONFIG_VLAN_8021q
    未设置# CONFIG_DECnet
    未设置# CONFIG_LLC2
    未设置# CONFIG_IPX
    未设置# CONFIG_ATALK
    未设置# CONFIG_X25
    未设置# CONFIG_LAPB
    未设置# CONFIG_ECONET
    未设置# CONFIG_WAN_router
    未设置# CONFIG_PHONET
    未设置# CONFIG_IEEE802154
    未设置# CONFIG_NET_SCHES
    未设置# CONFIG_DCB
    未设置# CONFIG_Batman_ADV

    编号
    #网络测试
    编号
    未设置# CONFIG_NET_PKTGEN
    # CONFIG_HAMRADIO 未设置
    CONFIG_CAN=y
    CONFIG_CAN_RAW=y
    CONFIG_CAN_BCM=m
    未设置# CONFIG_CAN_GW

    编号
    # CAN 设备驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_CAN_VCAN
    未设置# CONFIG_CAN_SLCAN
    CONFIG_CAN_DEV_y
    CONFIG_CAN_CAL_BITMING=y
    CONFIG_CAN_MCP251X=y
    未设置# CONFIG_CAN_SJA1000
    未设置# CONFIG_CAN_C_CAN

    编号
    # CAN USB 接口
    编号
    未设置# CONFIG_CAN_EMS_USB
    未设置# CONFIG_CAN_ESD_USB2
    未设置# CONFIG_CAN_SOFTING
    未设置# CONFIG_CAN_DEBUG_DEVICES
    未设置# CONFIG_IrDA
    未设置# CONFIG_BT
    # CONFIG_AF_RXRPC 未设置
    CONFIG_WIRELES=y
    CONFIG_WIRELESS_EXT=y
    CONFIG_WEXT_CORE=y
    CONFIG_WEXT_PROC=y
    CONFIG_WEXT_SPY=y
    CONFIG_WEXT_PRIV=y
    CONFIG_CFG80211=y
    # CONFIG_NL80211_TESTMODE 未设置
    # CONFIG_CFG80211_developer_warnings 未设置
    未设置# CONFIG_CFG80211_REG_DEBUG
    CONFIG_CFG80211_DEFAULT_PS=y
    未设置# CONFIG_CFG80211_DebugFS
    # CONFIG_CFG80211_INTERNAL_REGDB 未设置
    CONFIG_CFG80211_WEXT=y
    CONFIG_WIRELESS_EXT_SYSFS=y
    CONFIG_LIB80211=y
    CONFIG_LIB80211_crypt_WEP = y
    CONFIG_LIB80211_crypt_CCMP=y
    CONFIG_LIB80211_crypt_TKIP=y
    CONFIG_LIB80211_DEBUG=y
    CONFIG_mac80211=y
    CONFIG_mac80211_has _RC=y
    # CONFIG_mac80211_RC_PID 未设置
    CONFIG_mac80211_RC_minstrel=y
    CONFIG_mac80211_RC_minstrel_HT=y
    CONFIG_mac80211_RC_DEFAULT_minstrel=y
    CONFIG_mac80211_RC_DEFAULT="minstrel_HT"
    CONFIG_mac80211_mesh=y
    CONFIG_mac80211_LEDs=y
    CONFIG_mac80211_DebugFS=y
    CONFIG_mac80211_DEBUG_MENU=y
    # CONFIG_mac80211_NOINLINE 未设置
    未设置# CONFIG_mac80211_verbose_debug
    未设置# CONFIG_mac80211_HT_DEBUG
    未设置# CONFIG_mac80211_TKIP_DEBUG
    未设置# CONFIG_mac80211_IBSS_DEBUG
    未设置# CONFIG_mac80211_verbose_ps_debug
    未设置# CONFIG_mac80211_VERUSE_MPL_DEBUG
    未设置# CONFIG_mac80211_verbose_mpath_debug
    未设置# CONFIG_mac80211_verbose_mHWMP_DEBUG
    未设置# CONFIG_mac80211_VERUS_TDLS_DEBUG
    未设置# CONFIG_mac80211_DEBUG_COUNTERS
    未设置# CONFIG_WiMAX
    CONFIG_RFKILL=y
    CONFIG_RFKILL_LEDs=y
    CONFIG_RFKILL_INPUT=y
    CONFIG_RFKILL_GPIO=y
    未设置# CONFIG_NET_9P
    未设置# CONFIG_CAIF
    未设置# CONFIG_Ceph LIB
    未设置# CONFIG_NFC

    编号
    #设备驱动程序
    编号

    编号
    #通用驱动程序选项
    编号
    CONFIG_UEVENT_helper_path="/sbin/hotplug
    CONFIG_DEVTMPFS=y
    CONFIG_DEVTMPFS_LOAD=y
    CONFIG_ACONSTALE=y
    CONFIG_Preved_firmware_build=y
    CONFIG_FW_LOADER=y
    CONFIG_firmware_in_kernel=y
    CONFIG_Extra 固件=""
    未设置# CONFIG_DEBUG_DRIVER
    未设置# CONFIG_DEBUG_DevRes
    未设置# CONFIG_SYS_Hypervisor
    未设置# CONFIG_CONNECTOR
    CONFIG_MTD=y
    未设置# CONFIG_MTD_TESTS
    未设置# CONFIG_MTD_Redboot_parts
    CONFIG_MTD_CMDLINE_parts=y
    未设置# CONFIG_MTD_AFS_Parts
    未设置# CONFIG_MTD_AR7_Parts

    编号
    #用户模块和转换层
    编号
    CONFIG_MTD_CHAR=y
    CONFIG_MTD_BLKDEVS=y
    CONFIG_MTD_BLOCK_=y
    未设置# CONFIG_FTL
    未设置# CONFIG_NFTL
    未设置# CONFIG_INFTL
    未设置# CONFIG_RFD_FTL
    未设置# CONFIG_SSFDC
    未设置# CONFIG_SM_FTL
    CONFIG_MTD_OOPs=y

    编号
    # RAM/ROM/Flash 芯片驱动器
    编号
    未设置# CONFIG_MTD_CFI
    # CONFIG_MTD_JEDEC PROBE 未设置
    CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_1=y
    CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y
    CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_4=y
    # CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_8未设置
    # CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_16未设置
    # CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_32未设置
    CONFIG_MTD_CFI_I1=y
    CONFIG_MTD_CFI_I2=y
    未设置# CONFIG_MTD_CFI_I4
    未设置# CONFIG_MTD_CFI_I8
    未设置# CONFIG_MTD_RAM
    未设置# CONFIG_MTD_ROM
    未设置# CONFIG_MTD_Absent

    编号
    用于芯片访问的#映射驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_MTD_CONSTRAL_MODULESS_TORAMESS_CONTORACRA
    未设置# CONFIG_MTD_PLATRAM

    编号
    #自包含 MTD 设备驱动程序
    编号
    # CONFIG_MTD_DataFlash 未设置
    CONFIG_MTD_M25P80=y
    CONFIG_M25PXX_USE_FAST_READ=y
    未设置# CONFIG_MTD_SST25L
    未设置# CONFIG_MTD_SLRAM
    未设置# CONFIG_MTD_PHRAM
    未设置# CONFIG_MTD_MTDRAM
    # CONFIG_MTD_BLOCK2MTD 未设置

    编号
    #片上磁盘设备驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_MTD_DOC2000
    未设置# CONFIG_MTD_DOC2001
    # CONFIG_MTD_DOC2001PLUS 未设置
    未设置# CONFIG_MTD_DOCG3
    CONFIG_MTD_NAND_ECC=y
    # CONFIG_MTD_NAND_ECC_SMC 未设置
    CONFIG_MTD_NANN=y
    # CONFIG_MTD_NAND_VERIFICE_WRITE 未设置
    # CONFIG_MTD_NAND_ECC_BCH 未设置
    未设置# CONFIG_MTD_SM_COMMON
    未设置# CONFIG_MTD_NAND_MUSE_IDS
    未设置# CONFIG_MTD_NAND_GPIO
    CONFIG_MTD_NAND_IDS=y
    # CONFIG_MTD_NAND_DiskOnChip 未设置
    # CONFIG_MTD_NAND_NANDSIM 未设置
    未设置# CONFIG_MTD_NAND_PLAND
    未设置# CONFIG_MTD_ALAUDA
    CONFIG_MTD_NAND_DaVinci = y
    # CONFIG_MTD_ONENAND 未设置

    编号
    # LPDDR 闪存驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_MTD_LPDDR
    CONFIG_MTD_UBI=y
    CONFIG_MTD_UBI_WL_THRESHOLD = 4096
    CONFIG_MTD_UBI_BEB_RESERVE_=1
    # CONFIG_MTD_UBI_GLUEBI 未设置
    未设置# CONFIG_MTD_UBI_DEBUG
    未设置# CONFIG_PARPORT
    CONFIG_BLK_DEV_y
    # CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON 未设置
    CONFIG_BLK_DEV_LOOP=m
    CONFIG_BLK_DEV_LOOP_MIN_COUNT=8
    # CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP 未设置

    编号
    # DRBD 禁用、因为未选择 PROC_FS、iNet 或连接器
    编号
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_NBD
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_UB
    CONFIG_BLK_DEV_RAM=y
    CONFIG_BLK_DEV_RAM_COUNT=1
    CONFIG_BLK_DEV_RAM_SIZE=32768
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_XIP
    未设置# CONFIG_CDROM_PKTCDVD
    未设置# CONFIG_ATA_OW_ETH
    未设置# CONFIG_MG_disk
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_RBD
    # CONFIG_SENSORS_LIS3LV02D 未设置
    CONFIG_MISC_DEVICES=y
    # CONFIG_AD525X_DPOT 未设置
    # CONFIG_ATMEL_PWM 未设置
    未设置# CONFIG_ICS932S401
    未设置# CONFIG_CONSTRAL_SERVICES
    未设置# CONFIG_APDS9802ALS
    # CONFIG_ISL29003未设置
    # CONFIG_ISL29020未设置
    未设置# CONFIG_SENSORS_TSL2550
    未设置# CONFIG_SENSORS_BH1780
    未设置# CONFIG_SENSORS_BH1770
    未设置# CONFIG_SENSORS_APDS990X
    未设置# CONFIG_HMC6352
    未设置# CONFIG_DS1682
    # CONFIG_TI_DAC7512未设置
    未设置# CONFIG_BMP085
    未设置# CONFIG_USB_SWITCH_FSA9480
    # CONFIG_C2PORT 未设置

    编号
    支持# EEPROM
    编号
    CONFIG_EEPROM_AT24=y
    未设置# CONFIG_EEPROM_AT25
    未设置# CONFIG_EEPROM_LEGACe.
    未设置# CONFIG_EEPROM_MAX6875
    未设置# CONFIG_EEPROM_93CX6
    未设置# CONFIG_EEPROM_93XX46
    未设置# CONFIG_IWMC3200TOP

    编号
    #德州仪器共用运输线路
    编号
    未设置# CONFIG_TI_ST
    未设置# CONFIG_SENSORS_LIS3_SPI
    未设置# CONFIG_SENSORS_LIS3_I2C

    编号
    # Altera FPGA 固件下载模块
    编号
    # CONFIG_Altera_STOPL 未设置
    CONFIG_have _IDE=y
    未设置# CONFIG_IDE

    编号
    # SCSI 设备支持
    编号
    CONFIG_SCSI_MOD=y
    未设置# CONFIG_RAID_ATTRS
    CONFIG_SCSI=y
    CONFIG_SCSI_DMA=y
    未设置# CONFIG_SCSI_TGT
    未设置# CONFIG_SCSI_NetLink
    CONFIG_SCSI_PROC_FS=y

    编号
    # SCSI 支持类型(磁盘、磁带、CD-ROM)
    编号
    CONFIG_BLK_DEV_SD=y
    未设置# CONFIG_CHR_DEV_ST
    # CONFIG_CHR_DEV_OSST 未设置
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_SR
    未设置# CONFIG_CHR_DEV_SG
    # CONFIG_CHR_DEV_SCH 未设置
    CONFIG_SCSI_MULTI_LUN=y
    未设置# CONFIG_SCSI_constants
    未设置# CONFIG_SCSI_LOGING
    未设置# CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC
    CONFIG_SCSI_WAIT_SCAN=m

    编号
    # SCSI 传输
    编号
    未设置# CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS
    未设置# CONFIG_SCSI_FC_ATTRS
    未设置# CONFIG_SCSI_ISC_ATTRS
    未设置# CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS
    未设置# CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS
    未设置# CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS
    CONFIG_SCSI_lowlevel=y
    未设置# CONFIG_ISC_TCP
    未设置# CONFIG_ISCI_BOOT_SYSFS
    未设置# CONFIG_LIBFC
    未设置# CONFIG_LIBFCOE
    未设置# CONFIG_SCSI_DEBUG
    未设置# CONFIG_SCSI_DH
    未设置# CONFIG_SCSI_OSD_INITIATOR
    未设置# CONFIG_ATA
    未设置# CONFIG_MD
    未设置# CONFIG_TARGET_CORE
    CONFIG_NETDEVICES=y
    CONFIG_NET_CORE=y
    未设置# CONFIG_BONCATION
    未设置# CONFIG_DEUGATE
    未设置# CONFIG_均衡 器
    CONFIG_MII=y
    # CONFIG_MACVLAN 未设置
    CONFIG_NETCONSOLE=y
    CONFIG_NETPOLL=y
    CONFIG_NETPOLL_TRAP=y
    CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER=y
    CONFIG_TUN=m
    未设置# CONFIG_VETH

    编号
    # CAIF 传输驱动程序
    编号
    CONFIG_ETHERNET=y
    CONFIG_NET_VENDOOR_Broadcom = y
    未设置# CONFIG_B44
    CONFIG_NET_VENDOR_Chelsio=y
    未设置# CONFIG_DM9000
    未设置# CONFIG_DNET
    CONFIG_NET_VENDOOR_Faraday=y
    # CONFIG_FTMAC100未设置
    # CONFIG_FTGMAC100未设置
    CONFIG_NET_VENDOR_Intel=y
    CONFIG_NET_VENDOR_I825XX=y
    CONFIG_NET_VENDOR_MARVELL=y
    CONFIG_NET_VENDOR_Micrel=y
    未设置# CONFIG_KS8851
    未设置# CONFIG_KS8851_MLL
    CONFIG_NET_VENDOOR_Microchip=y
    未设置# CONFIG_ENC28J60
    CONFIG_NET_VENDOOR_NATSEMI=y
    CONFIG_NET_VENDOOR_839=y
    未设置# CONFIG_AX88796
    未设置# CONFIG_ETHOC
    CONFIG_NET_VENDOR_SEEQ=y
    未设置# CONFIG_SEEQ8005
    CONFIG_NET_VENDOOR_SMSC=y
    # CONFIG_SMC91X 未设置
    # CONFIG_SMC911X 未设置
    # CONFIG_SMSC911X 未设置
    CONFIG_NET_VENDOOR_STMICRO=y
    # CONFIG_STMMAC_ETH 未设置
    CONFIG_NET_VENDOOR_TI=y
    CONFIG_TI_Davinci_EMAC=y
    CONFIG_TI_Davinci_MDIO=y
    CONFIG_TI_Davinci_CPDMA=y
    CONFIG_PHYLIB=y

    编号
    # MII PHY 设备驱动程序
    编号
    # CONFIG_MARVELL_PHY 未设置
    # CONFIG_DAVICOM_PHY 未设置
    # CONFIG_QSEMI_PHY 未设置
    CONFIG_LXT_PHY=y
    未设置# CONFIG_Cicada_PHY
    未设置# CONFIG_VITESS_PHY
    # CONFIG_SMSC_PHY 未设置
    未设置# CONFIG_Broadcom_PHY
    未设置# CONFIG_ICPLUS_PHY
    未设置# CONFIG_Realtek_PHY
    未设置# CONFIG_ENMOY_PHY
    # CONFIG_STE10XP 未设置
    CONFIG_LSI_ET1011C_PHY=y
    # CONFIG_Micrel_PHY 未设置
    未设置# CONFIG_FIXED_PHY
    # CONFIG_MDIO_BIDBANG 未设置
    CONFIG_PPP=y
    CONFIG_PPP_BSDCOMP=y
    CONFIG_PPP_DEFLAT=y
    CONFIG_PPP_FILTER=y
    CONFIG_PPP_MPPE=y
    CONFIG_PPP_MULTILINK = y
    CONFIG_PPPo=y
    CONFIG_PPP_ASYNC=y
    CONFIG_PPP_SYNC_TTY=y
    未设置# CONFIG_SLIP
    CONFIG_SLHC=y

    编号
    # USB 网络适配器
    编号
    未设置# CONFIG_USB_CATC
    # CONFIG_USB_KAWETH 未设置
    未设置# CONFIG_USB_Pegasus
    未设置# CONFIG_USB_RTL8150
    CONFIG_USB_USBnet=y
    未设置# CONFIG_USB_NET_AX8817X
    CONFIG_USB_NET_CDCETHER=y
    CONFIG_USB_NET_CDC_EEM=y
    CONFIG_USB_NET_CDC_NCM = y
    CONFIG_USB_NET_DM9601=y
    未设置# CONFIG_USB_NET_SMSC75XX
    未设置# CONFIG_USB_NET_SMSC95XX
    未设置# CONFIG_USB_NET_GL620A
    未设置# CONFIG_USB_NET_NET1080
    未设置# CONFIG_USB_NET_PLUSB
    未设置# CONFIG_USB_NET_MCS7830
    CONFIG_USB_NET_RNDIS_HOST=y
    CONFIG_USB_NET_CDC_Subset = y
    未设置# CONFIG_USB_ALI_M5632
    未设置# CONFIG_USB_AN2720
    CONFIG_USB_Belkin = y
    CONFIG_USB_ARMLINUX=y
    未设置# CONFIG_USB_EPSON2888
    未设置# CONFIG_USB_KC2190
    CONFIG_USB_NET_ZAURUS=y
    未设置# CONFIG_USB_NET_CX82310_ETH
    未设置# CONFIG_USB_NET_Kalmia
    未设置# CONFIG_USB_HSO
    未设置# CONFIG_USB_NET_INT51X1
    未设置# CONFIG_USB_IPHETH
    未设置# CONFIG_USB_Sierra 网络
    未设置# CONFIG_USB_VL600
    CONFIG_WLAN=y
    未设置# CONFIG_Libertas_THINFIRM
    未设置# CONFIG_AT76C50X_USB
    未设置# CONFIG_USB_ZD1201
    # CONFIG_USB_NET_RNDIS_WLAN 未设置
    # CONFIG_RTL8187未设置
    未设置# CONFIG_mac80211_HWSIM
    未设置# CONFIG_ATH_COMMON
    未设置# CONFIG_B43
    # CONFIG_B43LEGACY 未设置
    # CONFIG_BRCMFMAC 未设置
    CONFIG_hostap=y
    CONFIG_hostap_firmware=y
    CONFIG_hostap_firmware_NVRAM=y
    未设置# CONFIG_IWM
    未设置# CONFIG_Libertas
    未设置# CONFIG_P54_common
    # CONFIG_RT2X00未设置
    CONFIG_RTL8192CU=m
    CONFIG_RTLWIFI=m
    CONFIG_RTL8192C_common=m
    未设置# CONFIG_WL1251
    未设置# CONFIG_WL12XX_MENU
    # CONFIG_ZD1211RW 未设置
    # CONFIG_MWIFIEX

    编号
    #启用 WiMAX (网络选项)以查看 WiMAX 驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_WAN
    未设置# CONFIG_ISDN
    未设置# CONFIG_PHONE

    编号
    #输入设备支持
    编号
    CONFIG_INPUT=y
    未设置# CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS
    未设置# CONFIG_INPUT_POLDEV
    # CONFIG_INPUT_SPARSEKMAP 未设定

    编号
    # userland 接口
    编号
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
    未设置# CONFIG_INPUT_Joydev
    CONFIG_INPUT_EVDEV=y
    CONFIG_INPUT_EVBUG=m

    编号
    #输入设备驱动程序
    编号
    CONFIG_INPUT 键盘=y
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_ADP5588
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_ADP5589
    CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=m
    # CONFIG_KEYBOARD_QT1070未设置
    # CONFIG_KEYBOARD_QT2160未设置
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_LKBD
    CONFIG_KEYBOARD_GPIO=y
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_TCA6416
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_Matrix
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_LM8323
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_MAX7359
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_MCS
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_MPR121
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_Newton
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_OPENCORES
    未设置# CONFIG_KEYBOUARD_FANAWAWAGE
    # CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD 未设置
    CONFIG_KEYBOARD_XTKBD=m
    CONFIG_INPUT_MOUST=y
    CONFIG_LOCK_PS2=y
    CONFIG_LOCK_PS2_ALPS=y
    CONFIG_LOCK_PS2_LOGIPS2PP=y
    CONFIG_LOCK_PS2_Synaptics=y
    CONFIG_LOCK_PS2_TrackPoint=y
    未设置# CONFIG_LOCK_PS2_ELANTECH
    未设置# CONFIG_LOCK_PS2_SENTELIC
    未设置# CONFIG_MOUST_PS2_TOUCHKIT
    未设置# CONFIG_MOUST_serial
    未设置# CONFIG_MOUST_APPLETOUCH
    未设置# CONFIG_LOCK_BCM5974
    未设置# CONFIG_MOUS_VSXXXAA
    未设置# CONFIG_LOCK_GPIO
    未设置# CONFIG_MOUST_Synaptics_I2C
    未设置# CONFIG_INPUT_TOICK
    未设置# CONFIG_INPUT_TABLET
    CONFIG_INPUT_Touchscreen = y
    未设置# CONFIG_Touchscreen _ADS7846
    未设置# CONFIG_Touchscreen _AD7877
    未设置# CONFIG_Touchscreen _AD7879
    未设置# CONFIG_Touchscreen _Atmel_MXT
    未设置# CONFIG_Touchscreen BU21013
    未设置# CONFIG_Touchscreen CY8CTMG110
    未设置# CONFIG_Touchscreen Dynapro
    未设置# CONFIG_Touchscreen 汉普郡
    未设置# CONFIG_Touchscreen EETI
    未设置# CONFIG_Touchscreen 富士通
    未设置# CONFIG_Touchscreen GUNZE
    未设置# CONFIG_Touchscreen ELO
    未设置# CONFIG_Touchscreen _WACOM_W8001
    未设置# CONFIG_Touchscreen MAX11801
    未设置# CONFIG_Touchscreen _MCS5000
    未设置# CONFIG_Touchscreen _mTouch
    未设置# CONFIG_Touchscreen _iNexio
    未设置# CONFIG_Touchscreen MK712
    未设置# CONFIG_Touchscreen _PENMOUNT
    # CONFIG_Touchscreen _TOUCHRIGHT 未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen _touchwin
    未设置# CONFIG_Touchscreen USB 复合接口
    # CONFIG_Touchscreen _TOUCHIT213未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen TSC_Serio
    未设置# CONFIG_Touchscreen TSC2005
    未设置# CONFIG_Touchscreen TSC2007
    未设置# CONFIG_Touchscreen _W90X900
    未设置# CONFIG_Touchscreen _ST1232
    未设置# CONFIG_Touchscreen TPS6507X
    未设置# CONFIG_INPUT_MISC

    编号
    #硬件 I/O 端口
    编号
    CONFIG_Serio=y
    CONFIG_SERio_SERPORT=y
    CONFIG_Serio_LIBPS2=y
    # CONFIG_SERio_RAW 未设置
    未设置# CONFIG_Serio_Altera_PS2
    未设置# CONFIG_Serio_PS2MULT
    未设置# CONFIG_GAMEPORT

    编号
    #个字符的设备
    编号
    CONFIG_VT=y
    CONFIG_CONSOLE_translations=y
    未设置# CONFIG_VT_CONSOLE
    CONFIG_HW_console=y
    未设置# CONFIG_UT_HW_console_binding
    CONFIG_UNITX98_PTYS=y
    未设置# CONFIG_DEVPTS_MULTIPLE_Instances
    CONFIG_LEGACY_PTYS=y
    CONFIG_LEGACY_PTY_COUNT=256
    未设置# CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD
    未设置# CONFIG_N_GSM
    未设置# CONFIG_TRACE_Sink
    CONFIG_DEVKMEM=y

    编号
    #串行驱动器
    编号
    CONFIG_SERIAL_8250=y
    CONFIG_SERIAL_8250_console=y
    CONFIG_SERIAL_8250_NR_UARTs=3
    CONFIG_SERIAL_8250_RUNTIME_UARTs=3
    未设置# CONFIG_SERIAL_8250_DELEVDED

    编号
    #非8250串行端口支持
    编号
    # CONFIG_SERIAL_MAX3100未设置
    # CONFIG_SERIAL_MAX3107未设置
    CONFIG_SERIAL_CORE=y
    CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y
    未设置# CONFIG_SERIAL_TIMER DALE
    未设置# CONFIG_SERIAL_Altera_JTAGUART
    未设置# CONFIG_SERIAL_Altera_UART
    未设置# CONFIG_SERIAL_IFX6X60
    未设置# CONFIG_SERIAL_XilINX_PS_UART
    未设置# CONFIG_TTY_PRINTK
    未设置# CONFIG_HVC_DCC
    未设置# CONFIG_IPMI_handler
    CONFIG_HW_RTERM=m
    未设置# CONFIG_HW_RROM_TIMERIOMEM
    未设置# CONFIG_R3964
    未设置# CONFIG_RAW_DRIVER
    未设置# CONFIG_TCG_TPM
    # CONFIG_RAMOOPS 未设置
    CONFIG_I2=y
    CONFIG_I2C_BOARDINFO=y
    CONFIG_I2C_COMPAT=y
    CONFIG_I2C_CHARDEV=y
    未设置# CONFIG_I2C_MUX
    CONFIG_I2C_helper_Auto=y

    编号
    # I2C 硬件总线支持
    编号

    编号
    # I2C 系统总线驱动器(主要是嵌入式/片上系统)
    编号
    CONFIG_I2C_Davinci=y
    # CONFIG_I2C_DESIGWARE_PLANCE 未设置
    未设置# CONFIG_I2C_GPIO
    未设置# CONFIG_I2C_OCORES
    未设置# CONFIG_I2C_PCA_platform
    未设置# CONFIG_I2C_PXA_PCI
    未设置# CONFIG_I2C_SIMTEC
    未设置# CONFIG_I2C_Xilinx

    编号
    #外部 I2C/SMBus 适配器驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_I2C_DIOLAN_U2C
    未设置# CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT
    未设置# CONFIG_I2C_TOS_EVM
    未设置# CONFIG_I2C_Tiny_USB

    编号
    #其他 I2C/SMBus 总线驱动器
    编号
    未设置# CONFIG_I2C_STUK_SET
    未设置# CONFIG_I2C_DEBUG_CORE
    未设置# CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO
    未设置# CONFIG_I2C_DEBUG_BUS
    CONFIG_SPI=y
    CONFIG_SPI_DEBUG=y
    CONFIG_SPI_MASTER=y

    编号
    # SPI 主控制器驱动程序
    编号
    # CONFIG_SPI_Altera 未设置
    CONFIG_SPI_BI_BANG=y
    CONFIG_SPI_Davinci=y
    未设置# CONFIG_SPI_GPIO
    未设置# CONFIG_SPI_OC_Tiny
    未设置# CONFIG_SPI_PXA2XX_PCI
    未设置# CONFIG_SPI_Xilinx
    # CONFIG_SPI_DESIGWARE 未设置

    编号
    # SPI 协议主器件
    编号
    CONFIG_SPI_SPIDEV=y
    # CONFIG_SPI_TLE62X0未设置

    编号
    # PPS 支持
    编号
    未设置# CONFIG_PPS

    编号
    支持# PPS 发生器
    编号

    编号
    支持# PTP 时钟
    编号

    编号
    #启用设备驱动程序-> PPS 以查看 PTP 时钟选项。
    编号
    CONFIG_ARCH_Require _GPIOLIB=y
    CONFIG_GPIOLIB=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_GPIO
    CONFIG_GPIO_SYSFS=y

    编号
    #存储器映射 GPIO 驱动器:
    编号
    未设置# CONFIG_GPIO_general_platform
    # CONFIG_GPIO_IT8761E 未设置

    编号
    # I2C GPIO 扩展器:
    编号
    未设置# CONFIG_GPIO_MAX7300
    # CONFIG_GPIO_MAX732X 未设置
    # CONFIG_GPIO_PCA953X_IRQ 未设置
    CONFIG_GPIO_PCF857X=y
    未设置# CONFIG_GPIO_SX150X
    未设置# CONFIG_GPIO_ADP5588

    编号
    # PCI GPIO 扩展器:
    编号

    编号
    # SPI GPIO 扩展器:
    编号
    未设置# CONFIG_GPIO_MAX7301
    未设置# CONFIG_GPIO_MCP23S08
    未设置# CONFIG_GPIO_MC33880
    未设置# CONFIG_GPIO_74X164

    编号
    # AC97 GPIO 扩展器:
    编号

    编号
    # MODULbus GPIO 扩展器:
    编号
    未设置# CONFIG_W1
    未设置# CONFIG_POWER_SUPPLY
    未设置# CONFIG_HWMON
    未设置# CONFIG_热力
    CONFIG_Watchdog=y
    未设置# CONFIG_安全 装置_CORE
    未设置# CONFIG_Watchdog_NOWAYOUT

    编号
    #看门狗设备驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_SOFT_WATCHDOG
    未设置# CONFIG_DW_TATCHDOG
    未设置# CONFIG_DaVinci_watchdog
    未设置# CONFIG_MAX63XX_Watchdog

    编号
    #个基于 USB 的看门狗卡
    编号
    # CONFIG_USBPCWATCHDOG 未设置
    CONFIG_SSB_Possible = y

    编号
    # Sonics Silicon Backplane
    编号
    未设置# CONFIG_SSB
    CONFIG_BCMA_Possible = y

    编号
    # Broadcom 专用 AMBA
    编号
    # CONFIG_BCMA 未设置

    编号
    #多功能设备驱动程序
    编号
    # CONFIG_MFD_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_88PM860X 未设置
    # CONFIG_MFD_SM501未设置
    # CONFIG_MFD_ASIC3未设置
    未设置# CONFIG_HTC_EGPIO
    未设置# CONFIG_HTC_PASIC3
    未设置# CONFIG_HTC_I2CPLD
    未设置# CONFIG_TPS6105X
    未设置# CONFIG_TPS65010
    未设置# CONFIG_TPS6507X
    # CONFIG_MFD_TPS6586X 未设置
    # CONFIG_MFD_TPS65910未设置
    # CONFIG_MFD_TPS65912_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_TPS65912_SPI 未设置
    # CONFIG_TWL4030_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_STMPE 未设置
    # CONFIG_MFD_TC3589X 未设置
    # CONFIG_MFD_TMIO 未设置
    # CONFIG_MFD_T7L66XB 未设置
    # CONFIG_MFD_TC6387XB 未设置
    # CONFIG_MFD_TC6393XB 未设置
    未设置# CONFIG_PMIC_DA903X
    未设置# CONFIG_PMIC_ADP5520
    # CONFIG_MFD_MAX8925未设置
    # CONFIG_MFD_MAX8997未设置
    # CONFIG_MFD_MAX8998未设置
    # CONFIG_MFD_WM8400未设置
    # CONFIG_MFD_WM831X_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_WM831X_SPI 未设置
    # CONFIG_MFD_WM8350_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_WM8994未设置
    # CONFIG_MFD_PCF50633未设置
    # CONFIG_MFD_MC13XXX 未设置
    未设置# CONFIG_ABX500_CORE
    # CONFIG_EZX_PCAP 未设置
    # CONFIG_MFD_WL1273_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_AAT2870_CORE 未设置
    未设置# CONFIG_电脑 控制器
    未设置# CONFIG_MEDIA 支持

    编号
    #图形支持
    编号
    未设置# CONFIG_DRM
    # CONFIG_VGASTATE 未设置
    未设置# CONFIG_VIDEO OUTP_CONTROL
    CONFIG_FB=y
    未设置# CONFIG_firmware_EDID
    未设置# CONFIG_FB_DDC
    未设置# CONFIG_FB_BOOT_VESA_support
    CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y
    CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y
    CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y
    未设置# CONFIG_FB_CFB_REV_Pixels_in_byte
    # CONFIG_FB_SYS_FILLRECT 未设置
    # CONFIG_FB_SYS_COPYAREA 未设置
    # CONFIG_FB_SYS_IMAGEBLIT 未设置
    未设置# CONFIG_FB_Foreign _ENDIAN
    未设置# CONFIG_FB_SYS_FOPS
    # CONFIG_FB_WMT_GE_ROPS 未设置
    未设置# CONFIG_FB_svgalib
    # CONFIG_FB_MACMODES 未设置
    未设置# CONFIG_FB_背 光
    未设置# CONFIG_FB_MODE_APERs
    # CONFIG_FB_TILEBLITTING 未设置

    编号
    #帧缓冲硬件驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_FB_S1D13XXX
    # CONFIG_FB_SMSCUFX 未设置
    未设置# CONFIG_FB_UDL
    CONFIG_FB_DA8XX=y
    未设置# CONFIG_FB_virtual
    # CONFIG_FB_Metronome 未设置
    未设置# CONFIG_FB_broadsheet
    未设置# CONFIG_背 光_LCD_support

    编号
    #显示设备支持
    编号
    未设置# CONFIG_DISPLAY_SUPPLAY

    编号
    #控制台显示驱动程序支持
    编号
    CONFIG_虚设 控制台= y
    CONFIG_frameBuffer_console=y
    未设置# CONFIG_frameBuffer_console_detect_primary
    未设置# CONFIG_framebuffer_console_rotation
    未设置# CONFIG_fonts
    CONFIG_FONT_8x8=y
    CONFIG_Font_8x1=y
    CONFIG_LOGO = y
    未设置# CONFIG_LOGO LINUX_Mono
    CONFIG_LOGO LINUX_VGA16=y
    未设置# CONFIG_LOGO LINUX_CLUT224
    未设置# CONFIG_SOUND
    CONFIG_HID_SUPPINS=y
    CONFIG_HID=y
    # CONFIG_HIDRAW 未设置

    编号
    # USB 输入设备
    编号
    CONFIG_USB_HID=y
    # CONFIG_HID_PID 未设置
    未设置# CONFIG_USB_HIDDEV

    编号
    #专用 HID 驱动器
    编号
    # CONFIG_HID_A4TECH 未设置
    未设置# CONFIG_HID_ACRUX
    未设置# CONFIG_HID_Apple
    # CONFIG_HID_Belkin 未设置
    未设置# CONFIG_HID_CHERRY
    # CONFIG_HID_Chicony 未设置
    未设置# CONFIG_HID_Cypress
    # CONFIG_HID_DRAGONRISE 未设置
    未设置# CONFIG_HID_EMS_FF
    # CONFIG_HID_EZKEY 未设置
    # CONFIG_HID_HOLTEK 未设置
    # CONFIG_HID_KEYTOUCH 未设置
    # CONFIG_HID_Kee 未设置
    # CONFIG_HID_UCLOGIC 未设置
    # CONFIG_HID_WALTOP 未设置
    未设置# CONFIG_HID_GYRAID
    # CONFIG_HID_TWINHAN 未设置
    未设置# CONFIG_HID_Kensington
    未设置# CONFIG_HID_LCPOWER
    未设置# CONFIG_HID_Logitech
    未设置# CONFIG_HID_Microsoft
    # CONFIG_HID_Monterey 未设置
    未设置# CONFIG_HID_MULTITOUCH
    未设置# CONFIG_HID_NTRIG
    # CONFIG_HID_ORTEK 未设置
    # CONFIG_HID_PANTHERLORD 未置位
    # CONFIG_HID_PETALYNX 未设置
    # CONFIG_HID_PICOLCD 未设置
    # CONFIG_HID_PRIMAX 未设置
    未设置# CONFIG_HID_Quanta
    # CONFIG_HID_ROCCAT 未设置
    未设置# CONFIG_HID_Samsung
    # CONFIG_HID_SONY 未设置
    未设置# CONFIG_HID_SPEEDLINK
    未设置# CONFIG_HID_SunPlus
    # CONFIG_HID_GREENASIA 未设置
    # CONFIG_HID_SMARTJOYPLUS 未设置
    # CONFIG_HID_TOPSEED 未设置
    # CONFIG_HID_THRUSTMASTER 未设置
    # CONFIG_HID_ZEROPLUS 未设置
    # CONFIG_HID_ZYDACRON 未被置位
    CONFIG_USB_support=y
    CONFIG_USB_common=y
    CONFIG_USB_ARCH_HASE_HCD=y
    CONFIG_USB_ARCH_HAS_OHCI=y
    未设置# CONFIG_USB_ARCH_HAS_EHCI
    未设置# CONFIG_USB_ARCH_HAS_XHCI
    CONFIG_USB=y
    CONFIG_USB_DEBUG=y
    CONFIG_USB_Announce_new_devices=y

    编号
    #其他 USB 选项
    编号
    CONFIG_USB_DEVICEes=y
    CONFIG_USB_DEVICE_CLASS=y
    未设置# CONFIG_USB_DYNAMIC
    未设置# CONFIG_USB_SUSPEND
    未设置# CONFIG_USB_OTG_WHITELIST
    未设置# CONFIG_USB_OTG_黑名单 集线器
    未设置# CONFIG_USB_DWC3
    CONFIG_USB_MON=y
    CONFIG_USB_WUSB=y
    # CONFIG_USB_WUSB_CBAF 未设置

    编号
    # USB 主机控制器驱动程序
    编号
    # CONFIG_USB_C67X00_HCD 未设置
    # CONFIG_USB_OXU210HP_HCD 未设置
    未设置# CONFIG_USB_ISP116X_HCD
    未设置# CONFIG_USB_ISP1760_HCD
    未设置# CONFIG_USB_ISP1362_HCD
    未设置# CONFIG_USB_OHCCI_HCD
    未设置# CONFIG_USB_SL811_HCD
    未设置# CONFIG_USB_R8A66597_HCD
    未设置# CONFIG_USB_HWA HCD
    CONFIG_USB_MUSB_HDRC=y
    CONFIG_USB_MUSB_DA8XX=y
    未设置# CONFIG_MUSB_PIO_only
    未设置# CONFIG_USB_UX500_DMA
    未设置# CONFIG_USB_INVENTRA_DMA
    未设置# CONFIG_USB_TI_CPPI_DMA
    CONFIG_USB_TI_CPPI41_DMA=y
    未设置# CONFIG_USB_Renesas USBHS

    编号
    # USB Device Class 驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_USB_ACM
    未设置# CONFIG_USB_printer
    CONFIG_USB_WDM=y
    # CONFIG_USB_TMC 未设置

    编号
    #注:USB_storage 取决于 SCSI、但 BLK_DEV_SD 可能
    编号

    编号
    也需要#;有关更多信息、请参阅 USB_storage 帮助
    编号
    CONFIG_USB_STORAGE=y
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_Realtek
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_DATAAB
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_ISD200
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_USBAT
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_JUMPHOT
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_OneTouch
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_Karma
    # CONFIG_USB_STORAGE_Cypress_ATACB 未设置
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_ENE_UB6250
    未设置# CONFIG_USB_UAS
    未设置# CONFIG_USB_LIBUSUAL

    编号
    # USB 成像设备
    编号
    未设置# CONFIG_USB_MDC800
    未设置# CONFIG_USB_Microtek

    编号
    # USB 端口驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_USB_serial

    编号
    # USB 其他驱动程序
    编号
    # CONFIG_USB_EMI62未设置
    # CONFIG_USB_EMI26未设置
    未设置# CONFIG_USB_ADUTUX
    未设置# CONFIG_USB_SEVSEG
    未设置# CONFIG_USB_RIO500
    未设置# CONFIG_USB_LEGOTOWER
    未设置# CONFIG_USB_LCD
    未设置# CONFIG_USB_LED
    # CONFIG_USB_Cypress_CY7C63未设置
    # CONFIG_USB_CYTHERM 未设置
    未设置# CONFIG_USB_IDMOUSE
    未设置# CONFIG_USB_FTDI_ELAN
    # CONFIG_USB_APPLEDISPLAY 未设置
    未设置# CONFIG_USB_SISUSBVGA
    未设置# CONFIG_USB_LD
    未设置# CONFIG_USB_TRANCEVIBRATOR
    未设置# CONFIG_USB_IOWARRIOR
    未设置# CONFIG_USB_TEST
    未设置# CONFIG_USB_ISIGHTFW
    未设置# CONFIG_USB_YUREX
    CONFIG_USB_Gadget=y
    CONFIG_USB_Gadget_debug=y
    未设置# CONFIG_USB_GADGET_FILES
    未设置# CONFIG_USB_GADDEBUG_FS
    CONFIG_USB_GADGET_VBUS_Draw = 2
    CONFIG_USB_GADGET_STORAGE_NUM_BUFFER=2.
    未设置# CONFIG_USB_FUSB300
    未设置# CONFIG_USB_R8A66597
    CONFIG_USB_GADGET_MUSB_HDRC=m
    未设置# CONFIG_USB_M66592
    未设置# CONFIG_USB_NET2272
    未设置# CONFIG_USB_Dummy_HCD
    CONFIG_USB_GADGET_DUALSPEED=y
    未设置# CONFIG_USB_ZERO
    未设置# CONFIG_USB_ETH
    未设置# CONFIG_USB_G_NCM
    未设置# CONFIG_USB_GADGETFS
    未设置# CONFIG_USB_FUNCHTIONFS
    未设置# CONFIG_USB_FILE_STORAGE
    未设置# CONFIG_USB_MUS_STORAGE
    未设置# CONFIG_USB_G_serial
    未设置# CONFIG_USB_G_PRINTERE
    未设置# CONFIG_USB_CDC_复合
    未设置# CONFIG_USB_G_ACM_MS
    未设置# CONFIG_USB_G_MULTI
    未设置# CONFIG_USB_G_HID
    未设置# CONFIG_USB_G_DBGP

    编号
    # OTG 和相关基础结构
    编号
    CONFIG_USB_OTG_UTILS=y
    未设置# CONFIG_USB_GPIO_VBUS
    未设置# CONFIG_USB_ULPI
    CONFIG_NOP_USB_XCEIV=y
    CONFIG_UWB=y
    # CONFIG_UWB_HWA 未设置
    CONFIG_MMC=y
    未设置# CONFIG_MMC_DEBUG
    未设置# CONFIG_MMC_INSAFY_RESUME
    # CONFIG_MMC_CLKGATE 未设置

    编号
    MMC/SD/SDIO 卡驱动程序
    编号
    CONFIG_MMC_BLOC=y
    CONFIG_MMC_BLOCK_未成年人= 8
    CONFIG_MMC_BLOCK_Bouncy=y
    未设置# CONFIG_SDIO_UART
    未设置# CONFIG_MMC_TEST

    编号
    MMC/SD/SDIO 主机控制器驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_MMC_SDHCI
    # CONFIG_MMC_SDHCI_PXAV3未设置
    # CONFIG_MMC_SDHCI_PXAV2未设置
    CONFIG_MMC_Davinc=y
    未设置# CONFIG_MMC_SPI
    未设置# CONFIG_MMC_DW
    未设置# CONFIG_MMC_VUB300
    未设置# CONFIG_MMC_USHC
    未设置# CONFIG_Memstick
    CONFIG_NEW _LEDs=y
    CONFIG_LED_CLASS=y

    编号
    #个 LED 驱动器
    编号
    未设置# CONFIG_LED_LM3530
    未设置# CONFIG_LED_PCA9532
    未设置# CONFIG_LED_GPIO
    未设置# CONFIG_LED_LP3944
    未设置# CONFIG_LED_LP5521
    未设置# CONFIG_LED_LP5523
    未设置# CONFIG_LED_PCA955X
    未设置# CONFIG_LEDS_DAC124S085
    未设置# CONFIG_LED_BD2802
    未设置# CONFIG_LED_LT3593
    未设置# CONFIG_LED_RENESS_TPU
    CONFIG_LED_TRIGINS=y

    编号
    # LED 触发器
    编号
    未设置# CONFIG_LED_TRIGGER_TIMER
    未设置# CONFIG_LED_TRIGGER_心跳
    未设置# CONFIG_LED_TRIGGER_背 光
    未设置# CONFIG_LED_TRIGGER_GPIO
    未设置# CONFIG_LED_TRIGGER_DEFAULT_ON

    编号
    # iptables 触发器处于 Netfilter 配置下(LED 目标)
    编号
    未设置# CONFIG_accessibility
    CONFIG_RTC_LIB=y
    CONFIG_RTC_CLASS=y
    CONFIG_RTC_HCTSYS=y
    CONFIG_RTC_HCTSYS_DEVICE_="rtc0"
    未设置# CONFIG_RTC_DEBUG

    编号
    RTC 接口
    编号
    CONFIG_RTC_INTF_SYSFS=y
    CONFIG_RTC_INTF_PROC=y
    CONFIG_RTC_INTF_DEV_y
    # CONFIG_RTC_INTF_DEV_UIE_EMUL 未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_TEST

    编号
    I2C RTC 驱动器
    编号
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1307
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1374
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1672
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS3232
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_MAX6900
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_RS5C372
    # CONFIG_RTC_DRV_ISL1208未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_ISL12022未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_X1205未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_PCF8563未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_PCF8583
    # CONFIG_RTC_DRV_M41T80未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_BQ32K 未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_S35390A 未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_FM3130未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_RX8581未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_RX8025未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_EM3027未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_RV3029C2

    编号
    # SPI RTC 驱动器
    编号
    # CONFIG_RTC_DRV_M41T93未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_M41T94未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1305
    # CONFIG_RTC_DRV_DS1390未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_MAX6902
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_R9701
    # CONFIG_RTC_DRV_RS5C348未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS3234
    # CONFIG_RTC_DRV_PCF2123未设置

    编号
    #平台 RTC 驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_CMOS
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1286
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1511
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1553
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1742
    # CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_M48T86未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_M48T35未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_M48T59未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_MSM6242未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_BQ4802
    # CONFIG_RTC_DRV_RP5C01未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_V3020

    编号
    #个 CPU RTC 驱动程序
    编号
    CONFIG_RTC_DRV_OMAP=y
    CONFIG_DMADEVICES=y
    未设置# CONFIG_DMADEVICES_DEBUG

    编号
    # DMA 器件
    编号
    未设置# CONFIG_DW_DMAC
    未设置# CONFIG_TIMB_DMA
    # CONFIG_AUXDISPLAY 未设置
    未设置# CONFIG_UIO

    编号
    # Virtio 驱动器
    编号
    # CONFIG_virtio_气球 未设置
    # CONFIG_virtio_MMIO 未设置
    未设置# CONFIG_STACATION
    CONFIG_CLKDEV_Lookup = y

    编号
    #硬件 Spinlock 驱动程序
    编号
    CONFIG_IOMMU_support=y
    未设置# CONFIG_virt_drivers
    # CONFIG_PM_DEVFREQ 未设置

    编号
    #文件系统
    编号
    CONFIG_EXT2_FS=y
    # CONFIG_EXT2_FS_xattr 未设置
    # CONFIG_EXT2_FS_XIP 未设置
    CONFIG_EXT3_FS=y
    未设置# CONFIG_EXT3_DEFAULT_TO_ordered
    CONFIG_EXT3_FS_xattr=y
    未设置# CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL
    未设置# CONFIG_EXT3_FS_SECURITY
    未设置# CONFIG_EXT4_FS
    CONFIG_JBD = y
    未设置# CONFIG_JBD_DEBUG
    CONFIG_FS_MBCACHE=y
    未设置# CONFIG_REISERFS_FS
    未设置# CONFIG_JFS_FS
    CONFIG_XFS_FS=m
    未设置# CONFIG_XFS_Quota
    未设置# CONFIG_XFS_POSIX_ACL
    未设置# CONFIG_XFS_RT
    未设置# CONFIG_XFS_DEBUG
    # CONFIG_GFS2_FS 未设置
    未设置# CONFIG_BTRFS_FS
    # CONFIG_NILFS2_FS 未设置
    CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
    CONFIG_EXPORTfs=m
    CONFIG_FILE_LOCIN=y
    CONFIG_FSNOTIFY=y
    CONFIG_DNOTIFY=y
    CONFIG_INOTIFY_USER=y
    # CONFIG_FANOTIFY 未设置
    未设置# CONFIG_Quota
    # CONFIG_QUOTACTL 未设置
    CONFIG_AUTOFS4_FS=y
    # CONFIG_FUSE_FS 未设置
    CONFIG_GENERIC_ACL=y

    编号
    #高速缓存
    编号
    # CONFIG_FSCACHE 未设置

    编号
    # CD-ROM/DVD 文件系统
    编号
    未设置# CONFIG_ISO9660_FS
    # CONFIG_UDF_FS 未设置

    编号
    # DOS/FAT/NT 文件系统
    编号
    CONFIG_FAT_FS=y
    CONFIG_MSDOS_FS=y
    CONFIG_VFAT_FS=y
    CONFIG_FAT_DEFAULT_CTION=437
    CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="ISO8859-1"
    未设置# CONFIG_NTFS_FS

    编号
    #伪文件系统
    编号
    CONFIG_PROC_FS=y
    CONFIG_PROC_SYSCTL=y
    CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR = y
    CONFIG_SYSFS=y
    CONFIG_TMPFS=y
    CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL=y
    CONFIG_TMPFS_xattr=y
    # CONFIG_HUGETLB_PAGE 未设置
    未设置# CONFIG_CONFIGFS_FS
    CONFIG_MISC_filesystems=y
    未设置# CONFIG_ADFS_FS
    未设置# CONFIG_AFFS_FS
    未设置# CONFIG_HFS_FS
    # CONFIG_HFSPLUS_FS 未设置
    未设置# CONFIG_BEFS_FS
    未设置# CONFIG_BFS_FS
    未设置# CONFIG_EFS_FS
    CONFIG_JFFS2_FS=y
    CONFIG_JFFS2_FS_DEBUG=0
    CONFIG_JFFS2_FS_WRITEBUFFER=y
    # CONFIG_JFFS2_FS_WBUF_VERIF_VERIFY 未设置
    未设置# CONFIG_JFFS2_SUMMARY
    # CONFIG_JFFS2_FS_xattr 未设置
    未设置# CONFIG_JFFS2_compression_options
    CONFIG_JFFS2_ZLIB=y
    # CONFIG_JFFS2_LZO 未设置
    CONFIG_JFFS2_RTIME=y
    未设置# CONFIG_JFFS2_Rubin
    CONFIG_UBIFS_FS=y
    # CONFIG_UBIFS_FS_xattr 未设置
    # CONFIG_UBIFS_FS_advanced_Compr 未设置
    CONFIG_UBIFS_FS_LZO=y
    CONFIG_UBIS_FS_ZLIB=y
    # CONFIG_UBIFS_FS_DEBUG 未设置
    未设置# CONFIG_LOGFS
    CONFIG_CRAMFS=y
    # CONFIG_SQUASHFS 未设置
    未设置# CONFIG_VxFS_FS
    CONFIG_MINIX_FS=m
    未设置# CONFIG_OMFS_FS
    未设置# CONFIG_HPFS_FS
    未设置# CONFIG_QNX4FS_FS
    未设置# CONFIG_ROMFS_FS
    未设置# CONFIG_PSTORE
    # CONFIG_SYSV_FS 未设置
    未设置# CONFIG_UFS_FS
    未设置# CONFIG_AUFS_FS
    CONFIG_NETWORK_filesystem=y
    CONFIG_NFS_FS=y
    CONFIG_NFS_V3=y
    未设置# CONFIG_NFS_V3_ACL
    未设置# CONFIG_NFS_V4
    CONFIG_ROOT_NFS=y
    CONFIG_NFSD=m
    CONFIG_NFSD_V3=y
    未设置# CONFIG_NFSD_V3_ACL
    未设置# CONFIG_NFSD_V4
    CONFIG_LOCd=y
    CONFIG_LOCKD_V4=y
    CONFIG_NFS_COMON=y
    CONFIG_SUNPPC=y
    未设置# CONFIG_Ceph FS
    未设置# CONFIG_CIFS
    未设置# CONFIG_NCP_FS
    未设置# CONFIG_CODA_FS
    # CONFIG_AFS_FS 未设置

    编号
    #分区类型
    编号
    CONFIG_PARTITION 高级= y
    未设置# CONFIG_AGCOM_PARTITION
    未设置# CONFIG_OSF_PARTITION
    未设置# CONFIG_Amiga_partition
    未设置# CONFIG_ATARI_PARTITION
    未设置# CONFIG_MAC_PARTITION
    CONFIG_MSDOS_PARTITION = y
    未设置# CONFIG_BSD_disklabel
    未设置# CONFIG_MINIX_SUBPARTITION
    未设置# CONFIG_Solaris_x86_64分区
    未设置# CONFIG_UnixWare_disklabel
    未设置# CONFIG_LDM_PARTITION
    未设置# CONFIG_SGI_PARTITION
    未设置# CONFIG_ULTRIX_PARTITION
    未设置# CONFIG_SUN_PARTITION
    未设置# CONFIG_Karma 分区
    未设置# CONFIG_EFI_PARTITION
    # CONFIG_SYSV68_PARTITION 未设置
    CONFIG_NLS=y
    CONFIG_NLS_DEFAULT="ISO8859-1"
    CONFIG_NLS_Cepage_437=y
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_737
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_775
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_850
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_852
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_855
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_857
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_860
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_861
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_862
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_863
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_864
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_865
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_866
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_869
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_936
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_950
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_932
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_949
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_874
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_8
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_1250
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_1251
    CONFIG_NLS_ASCII=m
    CONFIG_NLS_ISO8859_1=y
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_2
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_3
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_4
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_5
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_6
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_7
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_9
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_13
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_14
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_15
    未设置# CONFIG_NLS_KOI8_R
    # CONFIG_NLS_KOI8_U 未设置
    CONFIG_NLS_UTF8=m

    编号
    #内核黑客攻击
    编号
    未设置# CONFIG_PRINTK_TIME
    CONFIG_DEFAULT_MESSAGE_LogLevel = 4
    CONFIG_ENABLE_WARN_DEPRECATE=y
    CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK_y
    CONFIG_FRAME_WARN=1024
    未设置# CONFIG_魔术_SYSRQ
    未设置# CONFIG_STrip_ASM_Syms
    未设置# CONFIG_UNUSE_symbols
    CONFIG_DEBUG_FS=y
    未设置# CONFIG_HEADER_CHECK
    未设置# CONFIG_DEBUG_SECTION 不匹配
    CONFIG_DEBUG_kernel=y
    # CONFIG_DEBUG_SHIRQ 未设置
    未设置# CONFIG_LOCK_DETECTOR
    未设置# CONFIG_HARDLOCKUP_DETOR
    CONFIG_DETK_HON_TASK_=y
    CONFIG_DEFAULT_HON_TASK_TIMEOUT=120
    未设置# CONFIG_BOOTPARAM_HON_TASK_RANATE
    CONFIG_BOOTPARAM_HONG_TASK_RAM_VALUE = 0
    CONFIG_SCHED_DEBUG=y
    # CONFIG_SCHEDSTATS 未设置
    CONFIG_TIMER_STATS=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_objects
    未设置# CONFIG_DEBUG_T板
    # CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK 未设置
    CONFIG_DEBUG_PRETER=y
    CONFIG_DEBUG_RT_互 斥量= y
    CONFIG_DEBUG_PI_LIST=y
    未设置# CONFIG_RT_mutex_Tester
    # CONFIG_DEBUG_SPINLOCK 未设置
    未设置# CONFIG_DEBUG_互 斥量
    未设置# CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
    未设置# CONFIG_FICE_LOCing
    未设置# CONFIG_SPARE_RCU_POINTER
    未设置# CONFIG_LOCK_STAT
    # CONFIG_DEBUG_Atom_SLEEP 未设置
    未设置# CONFIG_DEBUG_LOCK_API_SEARTESTS
    未设置# CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
    # CONFIG_DEBUG_KOBJECT 未设置
    CONFIG_DEBUGERBOSE=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_INFO
    未设置# CONFIG_DEBUG_VM
    # CONFIG_DEBUG_WRITECOUNT 未设置
    未设置# CONFIG_DEBUG_MEMORY_INIT
    未设置# CONFIG_DEBUG_LIST
    未设置# CONFIG_TEST_LIST_Sort
    未设置# CONFIG_DEBUG_SG
    未设置# CONFIG_DEBUG_NOTIACers
    未设置# CONFIG_DEBUG_凭 据
    # CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY 未设置
    未设置# CONFIG_RCU_Torture_test
    未设置# CONFIG_backtrace_self_test
    未设置# CONFIG_DEBUG_BLOCK EXT_DEVT
    未设置# CONFIG_DEBUG_FORCE_WEAK PER_CPU
    未设置# CONFIG_LKDTM
    未设置# CONFIG_FAULT_INMODATION
    # CONFIG_LATENCYTOP 未设置
    未设置# CONFIG_SYSCTL_SYSCALL _CHECK
    # CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC 未设置
    CONFIG_WASE_FUNCTION_Tracer = y
    CONFIG_WASE_FUNCTION_graph_Tracer = y
    CONFIG_WASE_DYNAL_FTRACE=y
    CONFIG_WASE_FTRACE_MCOUNT_RECODE=y
    CONFIG_WASE_C_RECORDMCOUNT=y
    CONFIG_REPORTING_SUPPINS=y
    CONFIG_FTRACE=y
    未设置# CONFIG_FUNC功能性 示踪剂
    未设置# CONFIG_IRQSOFF_Tracer
    未设置# CONFIG_PRETER_Tracer
    未设置# CONFIG_SCHED_Tracer
    未设置# CONFIG_ENABLE_DEFAULT_TRACers
    CONFIG_branch_profile_none=y
    未设置# CONFIG_PROFILE_TARD_分支
    未设置# CONFIG_PROFILE_ALL 分支
    未设置# CONFIG_STACK_Tracer
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
    未设置# CONFIG_DYNAMIC_DEBUG
    未设置# CONFIG_DMA_API_DEBUG
    # CONFIG_ATOMIC64_selftest 未设置
    未设置# CONFIG_SAples
    CONFIG_WASE_ARCH_KGDB=y
    # CONFIG_KGDB 未设置
    # CONFIG_TEST_KSTRTOX 未设置
    未设置# CONFIG_STRICT_DEVMEM
    CONFIG_ARM_DELOLE=y
    CONFIG_DEBUG_USER=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_LL

    编号
    #安全选项
    编号
    未设置# CONFIG_KEYs
    未设置# CONFIG_SECURITY_dmesg_restrict
    未设置# CONFIG_SECURITY
    # CONFIG_SECURITYFS 未设置
    CONFIG_DEFAULT_SECURITY_DAC=y
    CONFIG_DEFAULT_SECURIT=""
    CONFIG_crypto=y

    编号
    # Crypto 内核或辅助器
    编号
    CONFIG_crypto_ALGAPI=y
    CONFIG_crypto_ALGAPI2=y
    CONFIG_crypto_AEAD2=y
    CONFIG_crypto_BLKCIPHER=y
    CONFIG_crypto_BLKCIPHER2=y
    CONFIG_crypto_hash-y
    CONFIG_crypto_HASH2=y
    CONFIG_crypto_RNG2=y
    CONFIG_crypto_pCOMP2=y
    CONFIG_crypto_Manager=y
    CONFIG_crypto_Manager2=y
    未设置# CONFIG_crypto_user
    CONFIG_crypto_Manager_disable_tests=y
    未设置# CONFIG_crypto_GF128MUL
    未设置# CONFIG_crypto_NULL
    CONFIG_crypto_workqueue=y
    未设置# CONFIG_crypto_CRYPTD
    未设置# CONFIG_Crypto_AUTHENC
    未设置# CONFIG_crypto_test

    编号
    #使用关联数据进行身份验证的加密
    编号
    未设置# CONFIG_crypto_CCM
    未设置# CONFIG_Crypto_GCM
    未设置# CONFIG_Crypto_SEQIV

    编号
    #块模式
    编号
    CONFIG_crypto_CBC=y
    未设置# CONFIG_crypto_CTR
    未设置# CONFIG_crypto_CTS
    CONFIG_crypto_ECB = y
    未设置# CONFIG_crypto_LRW
    未设置# CONFIG_crypto_PCBC
    未设置# CONFIG_crypto_XTS

    编号
    #散列模式
    编号
    未设置# CONFIG_crypto_HMAC
    未设置# CONFIG_crypto_XCBC
    未设置# CONFIG_crypto_VMAC

    编号
    #摘要
    编号
    未设置# CONFIG_crypto_CRC32C
    未设置# CONFIG_Crypto_GHASH
    未设置# CONFIG_crypto_MD4
    未设置# CONFIG_crypto_MD5
    CONFIG_crypto_Michael_MIC=y
    未设置# CONFIG_crypto_RMD128
    未设置# CONFIG_crypto_RMD160
    未设置# CONFIG_crypto_RMD256
    未设置# CONFIG_crypto_RMD320
    CONFIG_Crypto SHA1=y
    未设置# CONFIG_crypto_SHA256
    未设置# CONFIG_crypto_SHA512
    未设置# CONFIG_Crypto_TGR192
    未设置# CONFIG_crypto_WP512

    编号
    #个 Ciphers
    编号
    CONFIG_crypto_AES=y
    未设置# CONFIG_crypto_ANUBIS
    CONFIG_crypto_ARC4=y
    未设置# CONFIG_crypto_BLOWfish
    未设置# CONFIG_crypto_Camellia
    未设置# CONFIG_Crypto_CAST5
    未设置# CONFIG_crypto_CAST6
    未设置# CONFIG_crypto_DES
    未设置# CONFIG_crypto_FCRYPT
    未设置# CONFIG_crypto_KHAZAD
    # CONFIG_crypto_SALSA20未设置
    未设置# CONFIG_crypto_seed
    未设置# CONFIG_crypto_serpent
    未设置# CONFIG_crypto_TEa
    未设置# CONFIG_crypto_Twofish

    编号
    #压缩
    编号
    CONFIG_Crypto 放气= y
    未设置# CONFIG_crypto_ZLIB
    CONFIG_crypto_LZO=y

    编号
    #随机数生成
    编号
    未设置# CONFIG_Crypto_ANSI_CPRNG
    未设置# CONFIG_crypto_USER_API_hash
    未设置# CONFIG_crypto_USER_API_SKCIPHER
    未设置# CONFIG_crypto_HW
    未设置# CONFIG_BINARY_printf

    编号
    #库例程
    编号
    CONFIG_BITREVERSE=y
    CONFIG_CRC_CCITT = y
    CONFIG_CRC16=y
    CONFIG_CRC_T10DIF=m
    # CONFIG_CRC_ITU_T 未设置
    CONFIG_CRC32=y
    未设置# CONFIG_CRC7
    未设置# CONFIG_LIBCRC32C
    未设置# CONFIG_CRC8
    CONFIG_ZLIB_FLIN=y
    CONFIG_ZLIB_DELL=y
    CONFIG_LZO_COMpress=y
    CONFIG_LZO_decompress=y
    # CONFIG_XZ_DEC 未设置
    # CONFIG_XZ_DEC_BCJ 未设置
    CONFIG_decompress_GZIP = y
    CONFIG_general_allocator=y
    CONFIG_WAS_IOMEM=y
    CONFIG_FAS_IOPORT=y
    CONFIG_has _DMA=y
    CONFIG_NLATTR=y
    CONFIG_GENERIC_ATOMIC64=y
    CONFIG_Average=y
    未设置# CONFIG_CORDIC

    调试信息:


    正在解压缩 Linux... 已完成、正在引导内核。
    Linux 版本3.2.0 (kylin@Ubuntu)(gcc 版本4.5.4 20120305 (预发布版)(GCC))#52 (主要时间为2018年1月19日星期五09:23:05 CST 2018
    CPU:ARM926EJ-S [41069265]修订版5 (ARMv5TEJ)、CR=00053177
    CPU:VIVT 数据高速缓存、VIVT 指令高速缓存
    机器:MityDSP-L138/MityARM-1808
    存储器策略:ECC 禁用、数据高速缓存写入
    达芬奇 da850/OMAP-L138/AM18x 变体0x1
    在区域顺序和移动分组中构建1个区域列表。 总页数:24384页
    内核命令行:MEM=96M console=ttyS1,115200n8 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.155:/home/kylin/MDK_2014-01-13/nfsroot ip=192.168.1.12:192.168.1.155:192.168.1.1:192.168.1.1:255.255.255.0:eth0:off
    PID 哈希表条目:512 (顺序:-1、2048字节)
    DEntry 高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
    inode 高速缓存哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    内存:96MB =总共96MB
    内存:92176k/92176k 可用、6128k 保留、0K HIGHMEM
    虚拟内核内存布局:
    向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    Fixmap:0xFF00000 - 0xFFE0000 (896 KB)
    vmalloc:0xc6800000 - 0x羽毛00000 (898 MB)
    低内存:0xC0000000 - 0xc6000000 (96 MB)
    模块:bbf000000 - 0xC0000000 (16 MB)
    .text:0xc0008000 - 0xc0497bf4 (4671 KB)
    init:0xc0498000 - 0xc04bf000 (156KB)
    .data:0xc04c0000 - 0xc04ed720 (182KB)
    .bss:0xc04ed744 - 0xc05188d8 (173KB)
    NR_IRQ:245
    控制台:彩色虚拟设备80x30
    正在校准延迟环路... 148.88茂物剪(lpj=744448)
    PID_max:默认值:32768最小值:301
    挂载高速缓存散列表条目:512
    CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    devtmpfs:已初始化
    达芬奇:144个 GPIO IRQ
    NET:注册协议系列16.
    Baseboard pre_init:已输入
    mityomapl138_setup_nand:使用8位数据
    底板初始化[IndustrialIO]...
    BIO:创建层块 为0
    已初始化 SCSI 子系统
    usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    usbcore:注册了新设备驱动程序 USB
    cfg80211:调用 CRDA 以更新世界监管域
    切换到时钟源 timer0_1
    musb-hdrc:6.0版,?dma?,OTG (外设+主机)
    正在等待 USB PHY 时钟正常...
    musb-hdrc musb-hdrc:位于 fee00000的 USB OTG 模式控制器、使用 DMA、IRQ 58
    NET:注册协议系列2.
    IP 路由高速缓存哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    TCP 建立哈希表条目:4096 (顺序:3、32768字节)
    TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    TCP:配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
    TCP 重新注册
    UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    NET:注册协议系列1
    RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    RPC:注册的 UDP 传输模块。
    RPC:注册的 TCP 传输模块。
    RPC:已注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    JFFS2版本2.2。 (NAND)漏2001-2006 Red Hat, Inc.
    msgmni 已设置为180
    已注册 IO 调度程序 NOOP (默认)
    启动列表测试
    结束列表测试
    串行:8250/16550驱动程序,3个端口,禁用 IRQ 共享
    serial8250.0:MMIO 0x1c42000 (IRQ = 25)上的 ttyS0为16550A
    serial8250.0:MMIO 0x1d0c000 (IRQ = 53)处的 ttyS1为16550A
    控制台[ttyS1]已启用
    serial8250.0:MMIO 0x1d0d000 (IRQ = 61)处的 ttyS2为16550A
    返修:模块已加载
    AT24 1-0050:256字节24c02 EEPROM、只读、0字节/写入
    MityOMAPL138:读取出厂配置失败:-110
    mtdoops:必须提供 MTD 器件(mtddev=name/number)
    检测到 ONFI 闪存
    ONFI 参数页0有效
    NAND 器件:制造商 ID:0x2C、芯片 ID:0xda (Micron MT29F2G08ABAEAWP)
    在131008页、版本0x01中发现错误的块表
    在第130944页、版本0x01中找到错误的块表
    在"Davinci_nand.1"上创建2个 MTD 分区:
    0x0000000000000000 0x000008000000:“rootfs”
    0x000008000000-0x000010000000:"主页"
    DaVinci_nand DaVinci_nand.1:控制器修订版2.5
    SPI_DaVinci SPI_DaVinci.1:支持 DMA
    SPI_DaVinci SPI_DaVinci.1:DMA:Rx 通道:18、TX 通道:19、事件队列:0
    m25p80 spi1.0:m25p64-nonjedec (8192 KB)
    在"m25p80"上创建8个 MTD 分区:
    0x0000000000000000 0x000000010000:"UBL"
    0x000000010000-0x000000090000:“u-boot”
    0x000000090000-0x0000000a0000:"u-boot-env"
    0x0000000a0000-0x0000000b0000:"periph-config"
    使用 LCD 面板:
    底板_setup_LCD:未知 LCD 类型:
    RMII PHY 已配置
    0x0000000b0000-0x000000100000:"保留"
    0x000000100000-0x000000400000:“内核”
    0x000000400000-0x000000600000:“FPGA”
    0x000000600000-0x000000800000:"备用"
    SPI_DaVinci SPI_DaVinci.1:控制器位于0xfef0e000
    CAN 器件驱动程序接口
    mcp251x spi1.1:MCP251x 在复位后未进入配置模式
    mcp251x spi1.1:探测失败
    mcp251x spi1.1:探测失败
    DaVinci_MDIO DaVinci_MDIO.0:达芬奇 MDIO 修订版本1.5
    DaVinci_MDIO DaVinci_MDIO.0:检测到的 phy 掩码 FFFFFFFE
    DaVinci_MDIO.0:探测
    DaVinci_MDIO DaVinci_MDIO.0:PHY[0]:器件0:00、驱动程序未知
    PPP 通用驱动程序版本2.4.2
    已注册 PPP BSD 压缩模块
    已注册 PPP Deflate 压缩模块
    已注册 PPP MPPE 压缩模块
    NET:注册协议系列24.
    usbcore:注册了新接口驱动程序 CDC_ether
    usbcore:注册了新接口驱动程序 CDC_eem
    usbcore:注册的新接口驱动程序 dm9601
    usbcore:注册了新接口驱动程序 RNDIS_HOST
    usbcore:注册了新接口驱动程序 CDC_Subset
    usbcore:注册的新接口驱动程序 zaurus
    CDC_NCM:2011年8月4日
    usbcore:注册了新接口驱动程序 CDC_NCM
    usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_WDM
    正在初始化 USB 大容量存储驱动程序...
    usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
    已注册 USB 海量存储支持。
    mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    OMAP_RTC OMAP_RTC:RTC 内核:将 OMAP_RTC 注册为 rtc0
    OMAP_RTC:检测到 RTC 上电复位
    OMAP_RTC:已在运行
    I2C /dev/entries 驱动程序
    空闲:使用调速器梯
    空闲:使用调速器菜单
    DaVinci_MMC DaVinci_MMC.0:使用 DMA、4位模式
    usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
    usbhid:USB HID 内核驱动程序
    TCP 立方注册
    NET:注册协议系列17.
    CAN:控制器局域网内核(修订版20090105 ABI 8)
    NET:注册协议系列29
    CAN:原始协议(修订版20090105)
    lib80211:IEEE802.11驱动程序的常见例程
    控制台[netcon0]已启用
    netconsole:网络日志记录已启动
    DaVinci_EMAC DaVinci_EMAC.1:使用随机 MAC 地址:0A:3D:42:10:DE:48
    OMAP_RTC OMAP-RTC:将系统时钟设置为2011-02-14 08:31:25 UTC (1297672285)
    DaVinci_MDIO DaVinci_MDIO.0:复位 idled 控制器
    net eth0:连接的 PHY 驱动程序[通用 PHY](MII_BUS:phy_addr=0:00、id=7c0F1)
    PHY:0:00 -链路打开- 100/全
    IP-Config:完成:
    device=eth0、addr=192.168.1.12、mask=255.255.255.0、gw=192.168.1.1、
    host=192.168.1.12、domain=、nis-domain=(none)、
    bootserver=192.168.1.155、rootserver=192.168.1.155、rootpath=
    VFS:在设备0:14上安装了根(NFS 文件系统)。
    devtmpfs:已安装
    释放初始化内存:156K
    init:版本2.86引导
    请稍候:正在启动...
    正在启动 udev
    udev:起始版本151
    udevd (992):/proc/992/oom_adj 已弃用、请改用/proc/992/oom_score_adj。
    根文件系统已为 RW,不会重新安装
    缓存 udev 设备节点
    正在填充开发高速缓存
    未配置网络接口:/是 NFS 装载
    正在启动 portmap 守护程序:portmap。
    net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1.
    net.ipv1.conf.all.rp_filter = 1.
    初始化:输入运行级别:5.
    正在启动系统信息总线:dbus。
    启动 Dropbear SSH 服务器:Dropbear。
    正在创建 NFS 状态目录:完成
    正在启动8个 nfsd 内核线程:完成
    正在启动安装:完成
    起始状态:完成
    启动 syslogd/klogd:完成
    *启动 Avahi mDNS/DNS-SD Daemon:Avahi 守护程序
    ...完成了。

    当我插入 U 盘时、USB0_DRVVBUS 将下拉,禁用 VBUS 输出。、因此 无法检测到 USB 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、我的问题是:
    无法检测到我的 USB 设备。
    因为当我插入 U 盘时、信号 D+将出现一个高电平脉冲、然后 USB0_DRVVBUS 将被下拉。
    我的 VBUS 由 USB0_DRVVBUS 控制、因此 VBUS 将被下拉。
    此状态将保持、直至系统重新启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nancy / Daming、

    内核 v3.2是多年前发布的、不再受支持。
    如果您可以使用最新的 Processor SDK 重现问题、请更新此主题。
    第一个帖子中提到的 MUSB 配置 wiki 需要更新、以包含 AM18x 的配置信息、AM18x 不使用 AM335x PHY。 我将很快更新 wiki。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我一个下载链接、 以及 AM18x 的 MUSB 配置指南吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    达明

    您可以从下载完整的 Processor SDK v4.2软件包
    software-dl.ti.com/.../ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-04.02.00.09-Linux-x86-Install.bin

    或仅来自的内核源代码包
    software-dl.ti.com/.../omapl138-lcdk-linux-sdk-src-04.02.00.09.tar.xz

    然后使用 tisdk_omapl138-lcdk_defconfig defconfig 构建内核、该文件启用了所有与 USB 相关的配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述第一篇文章(MUSB Linux 驱动程序配置)中提到的 wiki 已更新、其中也包含 OMAPL138的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daming / Nancy、

    问题是否已解决? 如果是这样、我将关闭该线程。 谢谢。