This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:TMS320C6713 DSK

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655695/ccs-tms320c6713b-tms320c6713-dsk

器件型号:TMS320C6713B
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我已经开始使用 DSP 处理器、我的大学已经为我提供了 TMS320C6713 DSK 电路板。 TI 提供的 CD 包含用于 Windows XP 系统的所有软件、但当我在系统上安装该软件并启动 C6713 DSK 诊断时、应用程序会显示"失败"消息。 USB 仿真失败。 我认为我犯的错误是、我通过连接电路板和安装软件来安装软件。 我已删除软件并再次安装软件、但这次我已删除 USB、诊断仍然失败。 我现在该怎么办?

我的另一个问题是、当我运行 CCStudio v3.1时、示例运行正常、意味着 LED 输出等。但是、当我将同一代码复制并粘贴到新的项目文件中时、代码会显示大量错误消息。 我复制的内容是.c 文件、.cmd 文件。 删除了标头后、几乎没有纠正错误。  

这一次我还是尝试编写代码、在书的帮助下编写了书中所写的代码。 已创建.c 文件.cmd 文件、但再次出现编译错误。

我不知道如何在 CCStudio 中编写代码我在这里缺少哪些步骤、但我没有获得这些步骤。 我喜欢使用 Keil uVision。 但是、该软件非常不同且难以使用。

我已在 系统上安装了 MATLAB 2009a、但缺少 C6000工具箱、如何下载该工具箱、而且我必须记住有关 MATLAB 编码到电路板的任何问题。

请指导我并解决我的问题。

谢谢你。

我的电子邮件:shahrukh.md1995@gmail.com

如果可能、请亲自指导我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知 RTOS 团队。 他们将直接在此处发布反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关使用 CCS v3的帮助、请参阅以下指南:http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/academic/class/15745-s07/www/c6xref/spru509e.pdf

    请发布您遇到的问题的错误消息和/或控制台日志。 这将有助于我们更快地解决这些问题。

    此致、

    Sahin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此问题是否已解决?

    此致、
    Sahin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对迟迟未得到答复感到抱歉。 我的问题现已解决。 感谢您的回复。 我会查看各种帮助文档、最后找到解决方案。 下次遇到任何困难时、我将发布新的主题。 我将全权负责及时检查邮件。
    感谢 TI 社区。