This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [TDA2xEVM]是否提供 SSD 对象检测预培训模型?

Guru**** 2955420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660354/tda2xevm-ssd-object-detection-pre-trained-models-available

您好!

您是否已从以下位置获得经过培训的模型: github.com/.../train_image_object_detection.sh ? 我想在 TDA2x EVM 板上评估其性能。

谢谢、

Bhargav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bhargav:

    您能否在此处查看是否可以找到它们:
    github.com/.../trained

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    GitHub 位置仅具有分类和分段模型。

    新增了对 TIDL 的对象检测支持。 您能否检查其他地方是否提供该功能、或者是否即将添加?

    谢谢、
    Bhargav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bargav:

    我们目前正在努力向 TIDL 添加基于 SSD 的物体检测支持。 TIDL 版本与 Caffe Jacinto 模型将于3月底发布

    谢谢、此致

    Kumar.D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kumar 的更新。