This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3357:ICSS-EMAC 风暴控制

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660131/rtos-am3357-icss-emac-storm-control

器件型号:AM3357

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我有一个简单的功能问题:

是否有任何计划将风暴控制分为广播和多播? 我想防止广播风暴、但允许多播风暴(用于 EtherNet/IP 上的"正常"通信)。 也许有一个没有记录的或者未经充分测试的方法…

提前感谢您、致以诚挚的问候

Damian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    达米安

    此功能目前在现有 EIP 固件中不可用。 我将在内部提交请求、以查看是否可以批准。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达米安

    从中删除

    广播帧帧帧首先通过风暴预防检查运行、然后进行直通(取决于其他端口上的链路可用性)、并转发到主机。

    多播帧 DLR 和 PTP 帧绕过风暴预防检查、并有自己的转发规则、稍后将讨论。 其他帧被视为广播(转发到主机和直通)

    您是否观察到当前实施的风暴预防措施存在 EIP 问题?

    此致、
    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damian:是的、我们计划在下一个 PRU-ICSS EtherNet/IP 版本中(在2018年第1季度末之前)拆分广播和多播。
    谢谢、
    Paula
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paula、

    感谢您的好消息。

    此致、
    Damian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、Damian、不确定您是否知道、但我们已从工业 SDK 迁移到 PRU-ICSS 工业软件包 、这些软件包是 TI-RTOS 处理器 SDK 的附加组件

    谢谢、

    Paula