This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/am3352:TSC 意外触摸事件

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660002/linux-am3352-tsc-unexpected-touch-up-event

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

您好:

我们使用的是 Linux 4.4.41 、它具有5线触摸屏和 am3352触摸控制器。

当我们拖动 ts 测试时,我们发现它 有时 会向上触摸,但我们不会向上触摸。

是否有人遇到此问题?

它是否与驱动程序相关?或者它是否可以通过更改 slib 来修复?

最恰当的考虑

王尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wangl、

    在 EVM 板上未观察到此问题。

    您能否重新校准触摸屏并再次执行相同的测试。

    如果问题仍然出现、我怀疑触摸屏的灵敏度较低、如果您在 TSC 上拖动可变压力、并且在某些点上压力较低、则会决定出现触摸事件。 这只是一个假设。

    您可以尝试一个用于 TSC 事件日志记录的有用工具、如下所示:

    # evtest /dev/input/touchscreen0

    您可以在文本文件中进行一次拖放并附加日志。

    BR

    Tsvetolin Shulev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsvetolin 您好:  

     拖动触摸屏时、我们会在 ts_lib 的 ts_test 中找到触摸事件。

    问题是如何提高  触摸屏的灵敏度?

     是否可以将其设置得更高以过滤不必要的触摸?

    最恰当的考虑

    哇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有问过您使用的是什么触摸屏、以及如何在器件树和内核配置中对其进行配置?
    在触摸屏文档中搜索最小压力的阈值对于进一步调查非常重要。

    BR
    Tsvetolin Shulev