This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EXEVM:启动加载内核模块失败、启动失败

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660238/linux-tda2exevm-failed-to-start-load-kernel-modules-and-start-fail

器件型号:TDA2EXEVM

工具/软件:Linux

你(们)好  

 我使用 TDA2EG 芯片、将 Linux 4.4传输到我们自己的板上、日志如下:

[11:16:46]正在启动内核...
[11:16:46]
[11:16:46]--> 697
[11:16:46][0.000000]   在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[11:16:46][0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuset
[11:16:46][0.000000]   正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[11:16:46][0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[11:16:46][0.000000]   Linux 版本4.4.4.84+(root@Ubuntu)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#51 SMP 抢占 Tue Jan 30 11:11:15 CST 2018
[11:16:46][0.000000]   CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
[11:16:46][0.000000]   CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
[11:16:46][0.000000]   机器模型:TI DRA722
启用[11:16:46][0.000000]   引导控制台[earlycon0]
[11:16:46][0.000000]   保留的存储器:'APP_CMA@9F000000'中的 reg 属性无效,正在跳过节点。
[11:16:46][0.000000]   保留的存储器:创建了0x000095800000的 CMA 存储器池、大小为56 MIB
[11:16:46][0.000000]   保留存储器:初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
[11:16:46][0.000000]   保留的存储器:创建了0x0000000099000000的 CMA 存储器池、大小为64 MiB
[11:16:46][0.000000]   保留存储器:初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
[11:16:46][0.000000]   保留的存储器:创建了0x000000009d000000的 CMA 存储器池、大小为32 MiB
[11:16:46][0.000000]   保留存储器:初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
[11:16:46][0.000000]   CMA:保留0x00000000 bbc00000处的64 MIB
[11:16:46][0.000000]   强制为 SMP 执行写分配缓存策略
[11:16:46][0.000000]   内存策略:数据高速缓存 writealloc
[11:16:46][0.000000]   OMAP4:将0x00000000bfd00000映射到用于 DRAM 隔离层的 fe600000
[11:16:46][0.000000]   DRA722 ES2.0
[11:16:46][0.000000]   PERCPU:嵌入式11页/CPU @ef648000 s14912 r8192 d21952 u45056
[11:16:46][0.000000]   在区域顺序中构建了1个区域列表,移动分组打开。  总页数:259648
[11:16:46][0.000000]   内核命令行:console=ttyS0、115200n8 elevator=noop root=/dev/mmcblk0p2 ro wait armedrtc omapdrm.num_crtc=2 consoleblank=0 CMA=64M rootfstype=ext4 snd.slots_reserved=1
[11:16:46][0.000000]   PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
[11:16:46][0.000000]   条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
[11:16:46][0.000000]   inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
[11:16:46][0.000000]   内存:806588K/1045504K 可用(5106K 内核代码、230k rwdata、980K rodata、296K init、260K BSS、 17732K 保留、221184K CMA 保留、193536K HIGHMEM)
[11:16:46][0.000000]   虚拟内核内存布局:
[11:16:46][0.000000]       矢量 :0xff0000 - 0xff1000  (  4KB)
[11:16:46][0.000000]       固定映射 :0xc00000 - 0xc00000  (3072 KB)
[11:16:46][0.000000]       vmalloc:0xf0800000 - 0x0x800000  (240 MB)
[11:16:46][0.000000]       低内存 :0xC0000000 - 0xf0000000  (768MB)
[11:16:46][0.000000]       pkmap  :bbbfe00000 - 0xC0000000  (  2 MB)
[11:16:46][0.000000]       模块:bbf000000 - bbbbfe00000  ( 14 MB)
[11:16:46][0.000000]         .text:0xc0008000 - 0xc05f9f74  (6088KB)
[11:16:46][0.000000]         .init:0xc05fa000 - 0xc0644000  (296KB)
[11:16:46][0.000000]         .data:0xc0644000 - 0xc067d938  (231KB)
[11:16:46][0.000000]          .bss:0xc067f000 - 0xc06c01b4  (261KB)
[11:16:46][0.000000]   slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes =1
[11:16:46][0.000000]   可抢占分层 RCU 实现。
[11:16:46][0.000000]    叶扇出的建立时间调整为32。
[11:16:46][0.000000]    RCU 将 CPU 从 NR_CPU=2限制为 nr_CPU_IDs=1。
[11:16:46][0.000000]   RCU:调整 RCU_Fanout_leaf = 32、nr_cpu_ids=1的几何结构
[11:16:46][0.000000]   NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[11:16:46][0.000000]   OMAP 时钟事件源:32786Hz 时的 Timer1
[11:16:46][0.000000]   构建了以6.14MHz (virt)运行的 cp15计时器。
[11:16:46][0.000000]   时钟源:ARCH_SYS_COUNTER:MASK:0xFFFFFF max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
[11:16:46][0.000006]   sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
[11:16:46][0.008326]   切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
[11:16:46][0.015070]   时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
[11:16:46][0.025354]   OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
[11:16:46][0.031139]   控制台:彩色虚拟设备80x30
[11:16:46][0.035810]   校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算得出的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
[11:16:46][0.046471]   pid_max:默认值:32768最小值:301
[11:16:46][0.051415]   安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[11:16:46][0.058317]   安装点高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[11:16:46][0.066305]   正在初始化 cgroup 子系统 IO
[11:16:46][0.070544]   正在初始化 cgroup 子系统内存
[11:16:46][0.075130]   正在初始化 cgroup 子系统设备
[11:16:46][0.079789]   正在初始化 cgroup 子系统冷冻柜
[11:16:46][0.084461]   正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
[11:16:46][0.089387]   正在初始化 cgroup 子系统 PID
[11:16:46][0.093798]   CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
[11:16:46][0.099142]   /cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
[11:16:46][0.104695]   CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
[11:16:46][0.110627]   为0x80008380 - 0x800083e0设置静态标识映射
[11:16:47][0.160899]   产生了1个 CPU
[11:16:47][0.164039]   SMP:总共激活1个处理器(12.29个 BogoMips)。
[11:16:47][0.170478]   CPU:所有 CPU 以 SVC 模式启动。
[11:16:47][0.175700]   devtmpfs:已初始化
[11:16:47][0.215551]   VFP 支持 v0.3:实施器41架构4第30部分型号 f rev 0
[11:16:47][0.224383]   OMAP-hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
[11:16:47][0.339803]   时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[11:16:47][0.350026]   futex 散列表条目:256 (顺序:2、16384字节)
[11:16:47][0.365032]   pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[11:16:47][0.371432]   NET:注册协议系列16.
[11:16:47][0.377250]   DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
[11:16:47][0.414495]   空闲:使用调速器梯
[11:16:47][0.444522]   空闲:使用调速器菜单
[11:16:47][0.457322]   平台43300000。EDMA:无法查找 hwmod 'tpcc'
[11:16:47][0.463750]   平台43400000。tptc:无法查找 hwmod 'tptc0'
[11:16:47][0.470285]   平台43500000。tptc:无法查找 hwmod 'tptc1'
[11:16:47][0.477765]   OMAP GPIO 硬件版本0.1
[11:16:47][0.489828]   IRQ:找不到/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400的 IRQ 域!
[11:16:47][0.522735]   硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
[11:16:47][0.531085]   硬件断点:最大观察点大小为8字节。
[11:16:47][0.537712]   OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误表 I688所需的 SRAM
[11:16:47][0.545429]   OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误表 I688所需的 SRAM 池
[11:16:47][0.553408]   OMAP DMA 硬件版本0.0
[11:16:47][0.640754]   OMAP-DMA-engine 4a056000。DMA-控制器:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
[11:16:47][0.651156]   EDMA3-tptc 43400000。tptc:_od_fail_runtime_resume:FIXME:缺少 hwmod/OMA_dev 信息
[11:16:47][0.660418]   EDMA3-tptc 43500000。tptc:_od_fail_runtime _resume:FIXME:缺少 hwmod/OMA_dev 信息
[11:16:47][0.669927]   EDMA 43300000。EDMA:_od_failure_runtime_resume:FIXME:缺少 hwmod/OMA_dev 信息
[11:16:47][0.678607]   EDMA 43300000。EDMA:Pm_runtime_get_sync()失败
[11:16:47][0.688754]   已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
[11:16:47][0.694864]   已注册 OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU
[11:16:47][0.700913]   已注册 OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU
[11:16:47][0.706989]   已注册 OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU
[11:16:47][0.716208]   Palmas 0-0058:IRQ 标志为0x00000000
[11:16:47][0.753332]   PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 51、PWM 0、LED 2
[11:16:47][0.863966]   OMAP_i2c 48070000.i2c:100kHz 时的总线0版本0.12
[11:16:47][0.870463]   OMAP_i2c 4807c000.i2c:400kHz 时的总线4版本0.12
[11:16:47][0.876498]   介质:Linux 介质接口:v0.10
[11:16:47][0.881299]   Linux 视频捕捉接口:v2.00
[11:16:47][0.886179]   EDAC MC:版本:3.0.0
[11:16:47][0.900196]   OMAP-MAP-MAP-MABOO邮 箱48840000.MAP-MAP-MAP-MA邮 箱:OMAP 邮箱版本0x400
[11:16:47][0.906783]   OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
[11:16:47][0.914265]   时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[11:16:47][0.931317]   NET:注册协议系列2.
[11:16:47][0.936526]   TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[11:16:47][0.943930]   TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
[11:16:47][0.950811]   TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
[11:16:47][0.957501]   UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[11:16:47][0.963705]   UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[11:16:47][0.970503]   NET:注册协议系列1.
[11:16:47][0.976242]   硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
[11:16:47][1.006520]   squashfs:4.0版(2009/01/31) Phillip Lougher
[11:16:47][1.012610]   NTFS:驱动程序2.1.32 [标志:R/O]。
[11:16:47][1.018718]   退回:池大小:64页
[11:16:47][1.022922]   块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要249)
[11:16:47][1.030699]   已注册 IO 调度程序 NOP (默认值)
[11:16:47][1.035761]   已登记 IO 调度程序截止日期
[11:16:47][1.040267]   已注册 IO 调度程序 cfq
[11:16:47][1.049009]   pinctrl-single 4a00340.00.pinmux:在 PA fc003400大小为1128的282个引脚
[11:16:47][1.056609]   pinctrl-single 4a002e8c.pinmux:PA fc002e8c 上1个引脚大小为4
[11:16:47][1.084690]   fpd3_SerDes 4-000d:串行器 fpd3_24b_ser 准备就绪
[11:16:48][1.157294]   串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
[11:16:48][1.167266]   omap8250 4806a000.serial:无法验证 DMA 配置(-19)
[11:16:48][1.175047]   控制台[ttyS0]已禁用
[11:16:48][1.178865]   4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是8250
[11:16:48][1.188113]   控制台[ttyS0]已启用
[11:16:48][1.188113]   控制台[ttyS0]已启用
[11:16:48][1.195332]   引导控制台[earlycon0]已禁用
[11:16:48][1.195332]   引导控制台[earlycon0]已禁用
[11:16:48][1.204704]   omap8250 48020000.serial:无法验证 DMA 配置(-19)
[11:16:48][1.212182]   48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)是8250
[11:16:48][1.222376]   [DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[11:16:48][1.229912]   OMAP DSS 修订版6.1
[11:16:48][1.233836]   omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops 0xc0541c54)
[11:16:48][1.243951]   vmemexp 器件主要数字= 248
[11:16:48][1.248110]   注册的 vmemexp 类
[11:16:48][1.251859]   已注册/dev/vmemexp 器件
[11:16:48][1.255996]   ioctl DBUFIOC_EXPORT_VIRTMEM =-1072899120
[11:16:48][1.262856]   i2c /dev/entries 驱动程序
[11:16:48][1.267714]   VPE 489d0000.VPE:加载固件 vpdma-1b8.bin
[11:16:48][1.274885]   VIP 48970000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
[11:16:48][1.283033]   omap_hsmmc 4809c000.mmc:获得 CD GPIO
[11:16:48][1.287930]   VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
[11:16:48][1.294290]   EVM_3V3_SD:由 EVM_3V3供电
[11:16:48][1.314290]   VIP 48970000.VIP:已加载 VPDMA 固件
[11:16:48][1.344795]   omap_hmc 480b4000.mmc:sdr25模式没有 pinctrl 状态
[11:16:48][1.351183]   OMAP_hsmmc 480b4000.mmc:sdr12模式没有 pinctrl 状态
[11:16:48][1.405037]   ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[11:16:48][1.412275]   OMAP-rproc 588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1_CMA@9d000000
[11:16:48][1.434321]    remoteproc0:588200.IPU 可用
[11:16:48][1.439222]    remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[11:16:48][1.464266]    remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
[11:16:48][1.484359]    remoteproc0:针对 dra7-ipu1-fw.xem4的直接固件加载失败、错误-2
[11:16:48][1.492574]    remoteproc0:返回到用户帮助程序
[11:16:48][1.497839]   OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
[11:16:48][1.514350]    remoteproc1:5502000.IPU 可用
[11:16:48][1.519251]    remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中、并被视为实验。
[11:16:48][1.544269]    remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
[11:16:48][1.564342]    remoteproc1:针对 dra7-ipu2-fw.xem4的直接固件加载失败、错误-2
[11:16:48][1.572557]    remoteproc1:返回到用户帮助程序
[11:16:48][1.577853]   OMAP-rproc 40800000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp1_cA@99000000
[11:16:48][1.594345]    remoteproc2:40800000.dsp 可用
[11:16:48][1.599245]    remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[11:16:48][1.624268]    remoteproc 2:二进制格式尚未完成、并且无法保证向后兼容性。
[11:16:48][1.645745]   NET:注册协议系列10.
[11:16:48][1.654543]   SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
[11:16:48][1.659847]   NET:注册协议系列17.
[11:16:48][1.66444]    remoteproc2:针对 dra7-dsp1-fw.xe66的直接固件加载失败、错误-2
[11:16:48][1.672659]    remoteproc2:返回到用户帮助程序
[11:16:48][1.694303]   NET:注册协议系列41
[11:16:48][1.698908]   OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[11:16:48][1.714924]   TI OMAP4+器件的电源管理。
[11:16:48][1.720047]   正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[11:16:48][1.736882]   DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
[11:16:48][1.772371]   hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
[11:16:48][1.779043]   omap8250 4806a000.serial:无法请求 DMA
[11:16:48][1.784912]   正在等待根设备/dev/mmcblk0p2...
[11:16:48][1.801420]   mmc0:主机不支持读取只读开关、假设已启用写入
[11:16:48][1.812114]   mmc0:地址 AAAA 处的新高速 SDHC 卡
[11:16:48][1.828203]   mmcblk0:mmc0:AAAA SC32G 29.7GiB
[11:16:48][1.833682]    mmcblk0:P1 P2
[11:16:48][1.919360]   EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[11:16:48][1.927610]   VFS:在器件179:2上安装的根(ext4文件系统)只读。
[11:16:48][1.942354]   devtmpfs:已安装
[11:16:48][1.945586]   释放未使用的内核内存:296K
[11:16:48][1.950050]   此架构不具有内核内存保护。
[11:16:48][1.969991]   mmc1:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
[11:16:48][1.991837]   内核进入时间49718个周期
[11:16:48][2.049717]   mmc1:地址0001处的新 HS200 MMC 卡
[11:16:48][2.065509]   mmcblk1:mmc1:0001 MMC08G 7.25 GiB
[11:16:48][2.080370]   mmcblk1boot0:mmc1:0001 MMC08G 分区1 8.00 mib
[11:16:48][2.096869]   mmcblk1boot1:mmc1:0001 MMC08G 分区2 8.00 mib
[11:16:48][2.105883]    mmcblk1:P1 p2 p3 p4 < p5 p6 p7 p8 p9 >
[11:16:49][2.213040]   systemd[1]:构建时间之前的系统时间、提前时钟。
[11:16:49][2.238933]   随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、12位熵可用)
[11:16:49][2.251444]   随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、12位熵可用)
[11:16:49][2.263669]   systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
[11:16:49][2.282417]   systemd[1]:检测到架构 ARM。
[11:17:19][32.285244]  systemd[1]:将主机名设置为 。
[11:17:19][32.338811]  随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、14位熵可用)
[11:17:19][32.35548]  随机:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、14位熵可用)
[11:17:19][32.367143]  随机:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、14位熵可用)
[11:17:19][32.379647]  随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、14位熵可用)
[11:17:19][32.400018]  随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、15位熵可用)
[11:17:19][32.486959]  随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
[11:17:19][32.496776]  随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
[11:17:19][32.507000]  随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
[11:17:19][32.692574]  systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到订购周期
[11:17:19][32.700509]  systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
[11:17:19][32.708302]  systemd[1]:sysinit.target:找到对 basic.target/start 的依赖
[11:17:19][32.715589]  systemd[1]:sysinit.target:找到了对 sockets.target/start 的依赖
[11:17:19][32.723026]  systemd[1]:sysinit.target:找到 dropbear.socket/stop 的依赖项
[11:17:19][32.730482]  systemd[1]:sysinit.target:找到对 sysinit.target/start 的依赖
[11:17:19][32.737938]  systemd[1]:sysinit.target:通过删除作业 alignment.service/start 来中断订购周期
[11:17:19][32.747401]  systemd[1]:删除了 alignment.service:作业 alignment.service/start 以从 sysinit.target/start 开始中断订购周期
[11:17:48][61.524405]   remoteproc0:加载 dra7-ipu1-fw.xem4失败
[11:17:48][61.604375]   remoteproc1:加载 dra7-ipu2-fw.xem4失败
[11:17:48][61.704374]   remoteproc2:无法加载 dra7-dsp1-fw.xe66
[11:17:49][62.757918]  systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
[11:18:19][92.754806]  systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
[11:18:49][122.754814] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[11:19:19][152.754479] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
[11:19:49][182.754618] systemd[1]:在 Journal Socket 上收听(/dev/log)。
[11:20:19][212.754636] systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。
[11:20:49][242.754571] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
[11:21:19][272.770786] systemd[1]:已达到目标交换。
[11:21:49][302.776365] systemd[1]:创建了层用户和会话层。
[11:22:19][332.774649] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[11:22:49][362.774554] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
[11:23:19][392.774693] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[11:23:49][422.774455] systemd[1]:已达到目标路径。
[11:24:19][452.775353] systemd[1]:已创建切片系统切片。
[11:24:49][482.774489] systemd[1]:已达到目标层面。
[11:25:19][512.775391] systemd[1]:创建的 slice system-Getty.slice。
[11:25:49][542.778694] systemd[1]:正在安装临时目录...
[11:26:19][572.785841] systemd[1]:创建的片系统-串行\x2dgetty.slice。
[11:26:49][602.787281] systemd[1]:正在启动根设备上的文件系统检查...
[11:27:19][632.797825] systemd[1]:正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
[11:27:19][632.856718] systemd[1]:正在启动设置虚拟控制台...
[11:27:19][632.890183] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
[11:27:19][632.928174] systemd[1]:正在启动日志服务...
[11:27:19][632.963021] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
[11:27:19][633.015072] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[11:27:19][633.021370] systemd[1]:安装的临时目录。
[11:27:19][633.056874] systemd[1]:已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
[11:27:19][633.089059] systemd[1]:已启动设置虚拟控制台。
[11:27:19][633.109440] systemd[1]:systemd-modules-load.service:主进程已退出、代码=已退出、状态= 1/失败
[11:27:19][633.140330] systemd[1]:无法启动加载内核模块。
[11:27:20][633.160082] systemd[1]:systemd-modules-load.service:设备进入失败状态。
[11:27:20][633.1881] systemd[1]:systemd-modules-load.service:失败、结果为'exit-code"。
[11:27:20][633.200453] systemd[1]:已启动日志服务。
[11:28:51][724.609768] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
[11:33:24][997.196820] EXT4-FS (mmcblk1p2):恢复完成
[11:33:24][997.213590] EXT4-FS (mmcblk1p2):已安装文件系统、具有已订购数据模式。 OPTS:(空)
[11:33:24][997.279601] EXT4-FS (mmcblk1p6):恢复完成
[11:33:24][997.299588] EXT4-FS (mmcblk1p3):恢复完成
[11:33:24][997.331235] EXT4-FS (mmcblk1p6):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[11:33:24][997.348357] EXT4-FS (mmcblk1p3):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[11:33:24][997.387146] EXT4-FS (mmcblk1p5):恢复完成
[11:33:24][997.391981] EXT4-FS (mmcblk1p5):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[11:33:24][997.810889] EXT4-FS (mmcblk1p7):恢复完成
[11:33:24][997.816397] EXT4-FS (mmcblk1p8):恢复完成
[11:33:24][997.821226] EXT4-FS (mmcblk1p8):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[11:33:24][997.864345] EXT4-FS (mmcblk1p7):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[11:33:25][998.293305] EXT4-FS (mmcblk1p9):恢复完成
[11:33:25][998.315357] EXT4-FS (mmcblk1p9):已安装文件系统、具有已订购数据模式。 OPTS:(空)
[11:44:22][1655.715224]随机:非阻塞池已初始化

我有一些问题:

Q1:无法加载....

[11:17:48][61.524405]   remoteproc0:加载 dra7-ipu1-fw.xem4失败
[11:17:48][61.604375]   remoteproc1:加载 dra7-ipu2-fw.xem4失败
[11:17:48][61.704374]   remoteproc2:无法加载 dra7-dsp1-fw.xe66

在/lib/firware 中、加 载了 dra7-ipu1-fw.xem4、dra7-ipu2-fw.xem4、dra7-dsp1-fw.xe66文件。为什么不加载?  

Q2: 无法启动加载内核模块。  为什么?

Q3: [11:28:51][724.609768] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
[11:33:24][997.196820] EXT4-FS (mmcblk1p2):恢复完成
[11:33:24][997.213590] EXT4-FS (mmcblk1p2):已安装文件系统

 为什么 重新安装需要花费太多时间? 5分钟、

Q4: [11:44:22][1655.715224]随机:非阻塞池已初始化

     启动时死?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您使用的 VSDK 版本是什么?
    您对 VSDK 进行了哪些更改、以便在您的定制板上运行这些更改?

    此致、Shiju