This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:MMC0卡检测

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658794/am3352-mmc0-card-detect

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:TMDXEVM3358

您好!

 

我正在参考您的 TI TMDXEVM3358开发我们的定制 AM335x 板,并将 AM335X StarterWare hs_mmcsd 驱动程序导入到另一 IDE 上的另一个 RTOS 项目中。

我对 mmc0_sdcd 信号有疑问。

CDPL (卡检测引脚电平)位正确反映卡检测引脚(C15引脚),但 CINS (卡插入)位不能。

 

问题:我应该怎么做才能使 CINS 位也反映卡检测引脚?

 

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi、

    请使用位于 C:\ti\pdk_am335x_1_0_9\packages/MyExampleProjects\MMCSD 的 Processor SDK PDK 示例

    Starterware 在 SDK 中不再受支持、因此不建议使用该路径。

    不确定您目前使用的是哪种 SDK。 如果您需要有关在 MyExampleProProjects 中构建示例的帮助、请告诉我

    Lali