This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:电源管理

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658613/linux-am3352-power-management

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

尊敬的香榭丽舍

为了满足 Energy Star 的待机时间要求、客户希望在 AM3352中实现待机模式或深度睡眠模式、但他们非常担心唤醒时的稳定性问题。 由于睡眠模式和睡眠后某些产品无法唤醒、他们在之前的生产中遇到了许多问题、因此他们想要检查 AM3352中哪种模式是最稳定的断电模式。

请问 AM3352中哪种断电模式最稳定?

您能否告诉我、是否有任何限制有助于使系统在断电模式下保持稳定、例如有足够的唤醒时间?

另一个问题是、它们使用的是 AM3352而不是 PMIC 的分立式电源。

即使 CVDD 为1.1V (VDD_CORE_POWER 和 VDD_MPU_POWER)、也可以稳定地实现该断电模式吗?

他们使用的是 Processor Linux SDK v4.0。

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    我将查看您的问题并返回给您。

    同时、请浏览以下文档:

    www.ti.com/.../sprac74a.pdf

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger、

    我希望待机比深度睡眠0/mem 状态更稳定、因为它影响的资源更少、但代价是消耗量更高。

    PSDK 4.00存在一些已知问题、请参阅以下列表:

    processors.wiki.ti.com/index.php

    此致、
    帕维尔