This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:等待 NAND 启动的多路复用器选项

Guru**** 2908530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660363/am4376-wait-mux-options-for-nand-boot

器件型号:AM4376

如果我想从 NAND 闪存引导、 如果我选择 SYSBOOT[8]= 0等待多路复用器选项0、那么我必须在哪个 Sitara 引脚上连接闪存的 BUSY 引脚。

如果我选择了 SYSBOOT[8]= 1、在哪个引脚上?

数据表中对此不清楚、因为它没有说明等待多路复用器选项0和1的含义。 这可能意味着选择 GPMC_wait0或 GPMC_wait1引脚、也可能意味着为 GPMC_wait0选择引脚 B12或 A2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 AM437x TRM Rev. G 中的表5-24和表5-25
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些表格不提供答案、请再次阅读我的第一个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是第一次阅读、表格提供了答案:

    引脚在模式0中以其功能命名(AM437x 数据表 D 中的表4-10):

    GPMC_WAIT0是引脚 A2。 当选择等待多路复用器选项0 (SYSBOOT[8]= 0)时、ROM 代码在模式0中配置该引脚。

    GPMC_CSN3是引脚 B12。  当选择等待多路复用器选项1 (SYSBOOT[8]= 1)时、ROM 代码在模式1中配置该引脚。

    NAND 引导的等待信号始终为 GPMC_WAIT0。