This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5726:1Gbps 时的以太网问题

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660344/linux-am5726-ethernet-issue-at-1gbps

器件型号:AM5726

工具/软件:Linux

您好!

我们正在开发 AM5726定制板。

以太网链路在100Mbps 下工作正常、但当它连接到1Gbps 时、链路持续切换。

请在下面找到相同的日志消息。

[92.195355]  cpsw 48484000.ethernet eth0:链路断开
[93.206387]  cpsw 48484000.ethernet eth0:链路速率高达- 1Gbps/全速-流控制 Rx/TX
[103.215356] cpsw 484000。以太网 eth0:链路断开
[105.226388] cpsw 48484000.ethernet eth0:链路向上- 1Gbps/全-流控制 Rx/TX
[111.235346] cpsw 48484000.ethernet eth0:链路断开
[113.246387] cpsw 484000.ethernet eth0:链路速率高达- 1Gbps/全速率-流控制 Rx/TX
[119.255345] cpsw 48484000.ethernet eth0:链路断开
[121.266387] cpsw 484000。以太网 eth0:链路向上- 1Gbps/全-流控制 Rx/TX
[126.275345] cpsw 484000.ethernet eth0:链路断开

如果需要更多信息、请填写必要信息并告知我。

此致、

罗纳克