This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MA:有关 TDA3MA 上 TIDL 套件应用的问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA3MA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659530/tda3ma-question-about-application-of-tidl-suite-on-tda3ma

器件型号:TDA3MA

大家好、亲爱的 TDA3MA 团队成员

我们知道、TI 深度学习套件(TIDL)可用于计算机视觉系统、  

它是否可以在77GHz ADAS 雷达传感器中实现以改善物体识别/跟踪/分类?

谢谢&BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    我已将您的问题转交给 TIDL 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yordan

    TIDL 专家是否会在本网页上回答此问题?
    我期待着 TIDL 专家的答复。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    TIDL 不是专门用于视觉处理的。 它还可用于雷达传感器数据。 有关 CNN 层和数据格式的支持列表、请参阅 TIDL 数据表。 如果经过培训的模型使用数据表中列出的功能、则可以使用 TIDL 部署模型。

    谢谢、此致、
    Kumar.D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kumar

    除了 通过 TIDL.pdf 进行嵌入式低功耗深度学习之外、我找不到有关 TIDL 的更多文档

    请与我们分享一些有关 TIDL 的技术文档。

    谢谢&BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TIDL 是 TI 视觉处理器软件开发(SDK)的一部分
    www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-TDAX
    在 VISION SDK 中,您可以在\ti_components \Algorithms_codec 找到包含文档的 TIDL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。