This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:Gstreamer 多捕获中的视频转换和 VPE

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660307/linux-am5728-video-convert-and-vpe-in-gstreamer-multiple-capture

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

我们使用 AM5728 EVM 进行视频采集

我们将捕获两个视频流

1. DVI 解码器的 DVI 视频,馈入 VIN3A

2.  来自 USB 相机的网络摄像机视频

我们能否在一个流中使用视频转换元素、在另一个流中使用 VPE 来优化 CPU 使用。 VPE 和视频转换之间的位差是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    检查此主题:
    e2e.ti.com/.../660303

    如果 v4l2src 元素 src (输出)的格式与 VPE 的输入(接收端)相同、则可以使用2个 VPE 元素。
    如果您执行 GST-CHECG-1.0 VPE 命令、则可以检查支持的格式。

    BR
    玛格丽塔