This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAP-L138:UBoot 从站功能

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659955/linux-omap-l138-uboot-slave-feature

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:Linux

客户需要在 uBoot 中使用 USB 从设备而不是以太网来与 PC 通信

最新的 SDK Uboot 版本为2017.01、USB 小工具添加了 USB 下载程序小工具功能、但如何将其用于 USB 从设备以从主机接收内核、文件系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    我认为 TI SDK 中不存在这种情况(u-boot 中的 USB 从模式)。
    他们可以查看是否能够为 OMAP-L138启动并运行快速启动、但这也未经验证。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、

    什么是"快速启动"、您是否会帮助澄清?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我检查一下 Linux 操作系统中是否确实支持此功能。 它通常用于 Android 设备、通过 USB 在设备上加载 Linux 内核和文件系统。
    TI SDK 绝对不支持此功能、但移植起来可能比为从模式使用新的 USB 小工具驱动程序更容易。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    抱歉、我找不到证据表明这适用于 Linux。 他们似乎应该按照 TRM 建议创建定制驱动程序。

    此致、
    Yordan