This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:用于 HSR 的 TI Linuxptp 和 PRU 软件

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1178570/processor-sdk-am64x-ti-linuxptp-and-pru-software-for-hsr

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

你(们)好

我们仍在研究 AM64x 或 AM65x 器件上的 PTP over HSR、并使用多个电路板进行设置。  

我对此有几个问题

我们在 Linuxptp 软件堆栈中看到没有 PTP over HSR 支持

 https://github.com/richardcochran/linuxptp

 https://www.mail-archive.com/linuxptp-users@lists.sourceforge.net/msg03034.html

我们找到了特定的 TI linuxptp 存储库、其中包含其他补丁  

https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/linuxptp/

下一个提交和提交消息对我们来说很有趣

 https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/linuxptp/commit/?h=ti-linuxptp&id=d7c1606761ee0d82c8d8d4f19d37d3587861e6ec

因此、我们只能将 PTP over HSR 与您的 linuxptp 软件栈+关联的 PRU 软件一起使用  

是否可以确认这一点? 此外、支持 HSR 的下一个 PRU 软件是否会提供相同的功能?  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="488374" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1178570/processor-sdk-am64x-ti-linuxptp-and-pru-software-for-hsr "]

    我们找到了特定的 TI linuxptp 存储库、其中包含其他补丁  

    https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/linuxptp/

    下一个提交和提交消息对我们来说很有趣

     https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/linuxptp/commit/?h=ti-linuxptp&id=d7c1606761ee0d82c8d8d4f19d37d3587861e6ec

    [/报价]

    这是适用于较旧 AM57x SDK 上的100M HSR 实施的特定实验功能、与计划的 AM64x HSR 开关卸载无关。 AM64x HSR 开关卸载功能实现与旧方法没有直接关系。

    [引用 userid="488374" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1178570/processor-sdk-am64x-ti-linuxptp-and-pru-software-for-hsr "]

    因此、我们只能将 PTP over HSR 与您的 linuxptp 软件栈+关联的 PRU 软件一起使用  

    是否可以确认这一点? 此外、支持 HSR 的下一个 PRU 软件是否会提供相同的功能?  

    [/报价]

    我们不打算将 TI 的 linuxptp 的 HSR 特定补丁与交换机卸载版本一起使用。 通常、我们使用 linuxptp 作为示例 PTP 堆栈、并确认它可能不足以满足所有应用的要求。 例如、目前也缺少 IEEE802.1AS-2020支持。 在 Linuxptp 中,就 HSR 而言可能存在缺陷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的澄清