请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3354 大家好、
正在开发驱动程序固件、该固件通过 SPI 与外部从器件通信。 根据从器件数据表、它需要典型的3微秒字节间间隔(每个字节之间的延迟)。 SPI 驱动器在 FIFO 模式下发送数据、当我们测量延迟时、 对于1MHz SPI 时钟频率、这仅为1.12微秒。
我们是否可以增加字节间延迟? 在 FIFO 或非 FIFO 模式下、是否有任何配置寄存器可支持此功能?