This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:字节间延迟问题

Guru**** 1472595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1178367/am3354-inter-byte-delay-question

器件型号:AM3354

大家好、

正在开发驱动程序固件、该固件通过 SPI 与外部从器件通信。  根据从器件数据表、它需要典型的3微秒字节间间隔(每个字节之间的延迟)。 SPI 驱动器在 FIFO 模式下发送数据、当我们测量延迟时、  对于1MHz SPI 时钟频率、这仅为1.12微秒。


我们是否可以增加字节间延迟? 在 FIFO 或非 FIFO 模式下、是否有任何配置寄存器可支持此功能?