This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:引导加载程序中的 USB 集成以闪存十六进制文件。

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659240/omap-l138-usb-integration-in-bootloader-to-flash-hex-files

器件型号:OMAP-L138

目前、我使用 UART 来刷写十六进制文件。
现在、我要在引导加载程序中将 UART 接口替换为 USB CDC 类

是否可以这样做?如果可以、请帮助我将其集成