This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/am4376:QSPI 引导问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658549/linux-am4376-qspi-boot-issues

器件型号:AM4376

工具/软件:Linux

你(们)好,先生

我们将 AM4376与最新的 Linux SDK 配合使用进行开发、存在以下一些问题  

a:我们使用 QSPI 进行引导。    分区中的 u-boot-spl-OS 是什么?  

b.我们进行了一项简单的测试、即如果 QSPI.u-boot 损坏、引导 ROM 似乎不会选择 QSPI.u-boot.backup 进行引导。 那么 、QSPI.u-boot.backup 的用途是什么?

 请提供建议

include/configs/am43xx_evm.h  

#define MTDPARTS_DEFAULT         

"mtdparts=QSPI.0:512K (QSPI.u-boot)、"\

                                       "512k (qspi.u-boot.backup)、"\

                                       "512k (qspi.u-boot-spl-OS)、"\

                                       "64K (QSPI.u-boot-env)、"\

                                       "64K (QSPI.u-boot-env.backup)、"\

                                       "8M (QSPI.kernel)、"\

                                       "-(qspi.file-system)"

 

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yimin、

    [引用 user="yimin bai34"]a. 我们使用 QSPI 进行引导。    分区中的 u-boot-spl-OS 是什么?  [/报价]

    这是内核器件树 blob (dtb)、请查看下面的 wiki 以了解有关 u-boot-spl-OS 的更多信息。

    b.我们进行了一项简单的测试,即如果 QSPI.u-boot 损坏,引导 ROM 似乎不会选择 QSPI.u-boot.backup 进行引导。 那么 、QSPI.u-boot.backup 的用途是什么?

    ROM 代码只能在 SPL 和 SPL.BACKUP 之间进行选择。 然后、SPL 应在 u-boot 和 u-boot.backup 之间选择、而不是 ROM 代码。 请查看以下 e2e 线程以了解更多信息:

    此致、
    帕维尔