This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MV:TDA3x 数据表

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659602/tda3mv-tda3x-datasheet

器件型号:TDA3MV

您好!

让我来谈谈 TDA3x 的数据表。

www.ti.com/.../tda3ma.pdf

"(12)* P = 1/(SYS_CLK1/610)频率、单位 ns "在图5-1的数据表中进行了说明。 加电排序。

我想器件是错误的。
这意味着"ns"应为"s"

这种理解是正确的???

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hiroyasu:
    您是对的、如果 SYS_CLK1以 Hz 为单位、您将得到周期(而不是频率!) 单位为秒。

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan

    谢谢!
    我明白了、

    此致
    高贵须