This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/AM3359:Starterware 链接错误

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659951/compiler-am3359-starterware-link-errors

器件型号:AM3359
主题中讨论的其他器件:AMIC110

工具/软件:TI C/C++编译器

你好

每一次体验

从东京提他的 Tomiyama。

我尝试将"Stareware"用于"USB_dev_serial"。

但我不会 Kown 此链接错误、请发送以下邮件:

我们需要您的帮助、

非常感谢。

此致

Tomiyama


****项目 USB_DEV_SERIAL_01_29_TI 的配置调试构建****

"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 -s all -O
'构建目标:USB_DEV_serial_01_29_TI.out'
'调用:ARM 链接器'

错误#10056:重新定义符号"条目":首先在"./init.obj"中定义;
  在"../JSL_src/app/amic110/boot_1st/boot_1st.obj"中重新定义
"./usb_dev_serial.cmd"、第90行:警告#10068-D:无匹配段
"./usb_dev_serial.cmd"、第90行:警告#10068-D:无匹配段

 未定义 的首次引用
 符号            
 ------  --------
 bss_end   ./init.obj      
 bss_start ./init.obj      
 start_boot ./init.obj      

错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
警告#10063-D:指定了"_c_int00"以外的入口点符号: "入口"
错误#10010:链接期间遇到错误;"USB_dev_serial_01_29_TI.out"
  未构建
Gmake:***[USB_DEV_SERIAL_01_29_TI.out]错误1.

>>编译失败
Makefile:237:目标'USB_DEV_serial_01_29_TI.out'的配方失败
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomiyama、

    不支持 Starterware。 请访问 e2e.ti.com/.../628801

    话虽如此、我建议您使用更受支持的 Processor SDK RTOS PDK 示例开始开发。 该 SDK 可从此处 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 下载

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser 先生

    非常感谢、因此我必须考虑另一个想法。
    此致
    Tomiyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lali

    非常感谢。
    但我需要 USB_serial soft、您会烦扰 idead 吗?
    此致
    Tomiyama