This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:连接2个 Σ-Δ ADC 和1个 EnDat 编码器

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659634/am4378-interfacing-2x-sigma-delta-adcs-and-1x-endat-encoder

器件型号:AM4378

团队、

将两个 Σ-Δ ADC 和一个 EnDat 编码器输入连接到 AM437x IDK 的建议方法是什么? 软件包是否支持此类配置?

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、

    PRU-ICSS-INDUSTRIAL-DRIVES (software-dl.ti.com/.../index_FDS.html) 封装具有一个电机控制示例、如 processors.wiki.ti.com/.../PRU_ICSS_Industrial_Drives 所述

    此电机控制示例可配置为接收来自 EnDat 编码器以及 Sigma Delta ADC 的反馈、以在 FOC 环路中提供位置/速度和相电流反馈。

    如 wiki 页面所述、为了将 Sigma Delta ADC 连接到 AM437x IDK 板、将会将其他硬件连接到扩展接头、如本 TI 参考设计 www.ti.com/.../TIDA-00209所示

    Jason Reeder
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jason!

    从文档中、我还不清楚 SDDF 和 EnDat 主站是否可以在单个 ICSS 上运行。 因此、一个用于 SDDF 的 PRU 内核、一个用于 EnDat 的 PRU 内核。

    我的客户也希望运行 EtherCAT 主站、这将占用第二个 ICSS。  

    这是否仍然可行?

    谢谢、
     Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、

    是的、您回答正确。 ICSS0可以同时处理 EnDat 和 SDDF (每个 PRU 一个)。 ICSS1将可免费实施工业以太网协议。

    Jason Reeder