This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXSK437X:设计问题

Guru**** 2885810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659638/tmdxsk437x-design-questions

器件型号:TMDXSK437X

我使用 AM437X 入门套件作为我们设计的基础。 有些电阻器我不确定它们的作用是什么(EMC 缓解或时序?) 如果可能、我想删除它们。

1) 1) DDR 地址和选择线路(R98–R121)中0欧姆电阻的用途是什么。 我可以删除它们吗?

2) 2)以太网通信线路(R144 - R157)上的22 Ω 电阻器的用途是什么? 我可以删除它们吗?

感谢你的帮助。

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的、您可以移除所有这些电阻器。 对于 DDR3设计、请参阅 AM437x 数据表版本 D 中的第5.13.8.2.1节。该入门套件采用平衡 T 拓扑、除非您在 DDR 设计方面拥有丰富的经验并且能够在提交 PCB 之前执行 SI 分析、否则不推荐使用该拓扑。
    2.需要使用这些电阻器来避免线路振铃,不应将其移除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢你的答复。

    我们计划从您网站上发布的入门套件的布局开始、我们不会触摸 DDR3存储器的位置或路由。 我认为这是让电路板首次出现的最安全、最快捷的方法。 我们没有 DDR 存储器路由经验、也不希望经历学习的试用和试用。

    我们将对某些外设进行更改、但我们不会接触内核。

    您是否发现使用此方法有任何问题?

    感谢您的帮助、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同时确保保持完全相同的 PCB 堆叠、以保持布线阻抗。 就个人而言、我对 AM335x 设计使用了相同的方法、并且效果非常好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Biser。 我们将小心复制堆叠。