This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA756:HS200 SDR 模式保持时间

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1177341/dra756-hs200-sdr-mode-hold-time

器件型号:DRA756

各位专家:

你好。

我们的客户询问以下信息。

在我们的其中一个设计中、我们使用 DRA75x、DRA74x 芯片。 其中一个 eMMC 接口计划使用 HS200 (200MHz) SDR 模式。 我可以找到它的设置和保持时间。 请求您的支持来实现这一目的? 还是芯片能够支持 HS200 SDR 模式?

即使在文档中(第号:325页)、HS200 SDR 模式也没有接收器模式时序。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dra750.pdf#page=325

请提供建议并保持安全。


此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    HS200通过调优算法来实现、以调整采样时钟、 因此未指定时序要求表。  有关更多详细信息、请参阅《TRM 的25.4.13采样时钟调优》(SPRUI30G)。

    此致、

    Marco