This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:GP EVM 调试支持

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3358, TMDXEVM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659103/am3358-gp-evm-debug-support

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件: TMDXEVM3358

您好!

我希望在 AM3358上开发基于 TI-RTOS 的应用。  TMDXEVM3358通用 开发板是否支持 TI XDS2xx USB 板载调试探针、与使用 CCS v7.x 进行的开发兼容?

谢谢、

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的意思是此工具 :www.ti.com/.../TMDSEMU200-U 、那么是的、它支持 AM335x GP EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、您的链接显示了一个实际的 JTAG 调试器。  我指的是 TI 提供的在开发板上运行的 JTAG 调试器仿真软件。  以便 CCSv7工具可以通过 USB 和编程闪存连接到开发板、检查寄存器等  TMDXEVM3358电路板和固件是否支持与 CCSv7配合使用的 JTAG 仿真?

    谢谢、

    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、我现在明白了您的意思。 是的、GP EVM 具有板载仿真支持。 只需将 MicroAB USB 连接器(J40)连接到 PC 即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser、
    一个后续问题、这是关于 SK AM3358板(入门套件)的问题。 AM3358入门套件似乎具有一个板载 USB 集线器以及一个连接到 AM3358 UART0的 FTDI 芯片。 我的基于 PC 的应用程序将与入门套件 UART0通信。 能否使用从入门套件到 PC 的同一 USB 电缆(1)下载代码并使用 CCS 进行调试,以及(2)在 UART0和我的 PC 应用程序之间同时进行通信?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、
    是的、FTDI FT2232芯片有两个可同时使用的端口(一个用于 JTAG、一个用于 UART)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太好了、谢谢!