This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5K2E04:查找新项目指南

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5K2E04, 66AK2H14, 66AK2E05, TM4C129XNCZAD, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657550/am5k2e04-looking-for-guidance-for-new-project

器件型号:AM5K2E04
主题中讨论的其他器件: 66AK2H1466AK2E05TM4C129XNCZADUCD9090

您好!

我对 AM5K2E04感兴趣、希望在不需要任何需要长期支持(7年以上)的情况下实现新的高性能计算机设计、我们可能会批量购买和构建大量 CPU 的系统。  AM5K2E04适合这种情况、还是推荐使用另一个 CPU?

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    n`t 您的应用要求需要四通道 A15器件、那么这是 Keystone 器件系列中满足您要求的合适器件、66AK2H14是另一个四通道 A15器件、但也有8个 DSP (您不需要这些 DSP)。 这些器件正用于工业、任务关键型/国防应用、因此未来7年的支持和可用性不应成为主要问题。

    从软件的角度来看、我们提供这些器件、它们具有免费的 Linux 和 RTOS 处理器 SDK 版本、并有长期计划允许用户从低端单核 ARM Cortex A8扩展到更高端的四核 A15器件。

    如果您有兴趣快速了解适用于工业和任务关键型应用的 TI 处理器产品系列、我强烈建议您查看我的同事 John 提供的以下培训:
    training.ti.com/how-enhance-mission-critical-designs-while-reducing-swap

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    感谢您的深入见解。 我对  XEVMK2EX 评估板非常感兴趣(我对 DSP 功能没有兴趣-仅对 AM5K2E04 CPU 感兴趣)、但很显然、TI 不再提供它、因为它已经停产。 您是否对该板是否有问题或其他问题有任何了解? 为什么用于 TI 的主要 CPU 器件开发板在3年后突然消失? 您是否会建议使用另一个开发板? 如果是、从使用 Sitara SDK 的 AM5K2E04设计转到使用 Sitara SDK 会有很大的影响吗?

     

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    这是我第一次听说它、因此我联系了营销团队、以检查这些 EVM 的可用性。 这些电路板由 eInfochips 构建、eInfochips 是我们的设计合作伙伴、如以下链接所示
    www.einfochips.com/.../

    他们的网站显示该设计处于活动状态、他们的销售代表提到该设计已推出、因此我需要检查为什么 TI 网上商店不提供该设计。 我将在听到市场团队的消息后发布更新。

    就软件而言、现在使用 Processor SDK 支持 TI Keystone 和 Sitara 处理器。 我提供了下载 K2E 器件安装程序的链接:
    www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-K2E

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 K2E 开发板可用性的任何更新

    此外-我想知道我是否使用 66AK2E05而不是 AM5K2E04、如果需要、是否可以关闭 DSP 内核以降低功耗?  66AK2E05比 AM5K2E04的功耗高多少。

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    n`t 团队仍在研究此问题、因此我没有要分享的有关 EVM 可用性的更新。

    对于此器件上的功率估算、我们提供了一个功率估算电子表格、可在下面提供的 wiki 文章中找到该电子表格:
    processors.wiki.ti.com/.../Power_Consumption_Summary_for_K2E_System-on-Chip_(SoC)_Device_Family

    AM5K2E04器件上的 DSP 可使用与其电源域相对应的 PSC 寄存器供电。 请参阅数据表中的电源域:
    www.ti.com/.../66ak2e02.pdf


    e2e.ti.com/.../2422066
    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、
    感谢您的深入见解。 当我查看 XEVMK2EX 原理图时、可以看到处理电源定序、SOC 复位、引导配置和其他任务的 ARM Cortex M3 (LM3S2D93)微控制器现在已停产、我可以改用 PIC MCU 或 PLD 或其他功能来执行这些功能吗? 对于此配置、M3是否有什么特别之处?


    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我没有为这次讨论提供另一个有用的细节。 我们提供 了 TI 参考设计、其中涉及 使用 UCD9090为 K2E 处理器加电。 M3或板级监控器控制器仅用于驱动启动开关、并在需要复位时向 UCD 控制器发送控制消息。 在我们最新的 K2G (单核 DSP 和 ARM)器件上,我们使用 TM4C129XNCZAD (Tiva C MCU)实现了相同的功能。
    就我所说的、MCU 没有什么特别之处、但我将与硬件专家进行交流以确认我的评论。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    MCU 没有什么特别之处。 大多数客户的设计中根本不包含 MCU。 为了与 AMCC 总线标准兼容、需要使用 MCU、因此我们添加了电源定序和一些测试自动化控制。 除非您出于其他目的需要、否则可以从您的设计中移除 MCU。  

    此致、Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、
    我确实注意到、对于 AM5KE20x 功耗估算器 Excel 电子表格、有一件事让我感到不安。 我注意到电子表格中的 DDR 时钟限制为800MHz、但根据图 www.ti.com/.../overview.html、该芯片显然能够支持 DDR3 @ 1600MHz。

    我假设这是一个拼写错误,真正的意思是1600 MT/s?

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    DDR3作为双倍数据速率接口运行、数据在上升沿和下降沿锁存。 时钟频率始终为数据速率的一半、因此800MHz 是正确的限制。
    此致、
    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道 AM5K2E04是否使用带有 Sitara SDK 的 UART0来控制多核版本的 Arago?

    谢谢你。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    如果您看一下 eInfochips (K2E EVM 的电路板制造商)提供的 EVM 原理图、您会发现 SOC UART0是连接到 UART 转 USB 连接器以进行串行 IO 的 UART。
    einfochips.com/.../K2E_EVM_SCH_16_00175_02.pdf

    我确认这是处理器 SDK 中使用的 UART 实例、因为这是唯一可用于在平台上进行调试日志记录的 SOC UART 实例。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的所有回复。
    我还想了解电源序列发生器。 那么、电源序列发生器是否需要编程、或者它能否自行为 ARM 提供电源轨? 此外、我还假设它所做的就是管理电源轨加电时序、而不是 CPU 的模式或其他功能?

    我想使用一种无需额外逻辑或微控制器即可执行此任务的简化方法。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    有一个 TIDesign 专门用于使用 UCD9090对 K2G 进行电源定序。  UCD9090确实需要编程、但只需要编程一次。 它仅控制电源定序的顺序、并提供电压监控以检测电源是否发生故障。

    客户通常选择一种引导模式、并使用上拉和下拉电阻器设置引导模式引脚。 在大多数设计中、这两个功能将不再需要微控制器。  

    此致、Bill