您好!
我正在开发新的8MP CIS 传感器设备驱动程序。
DES (TI9702)-系列(TI971)- 8MP 传感器(3840x2160、4通道、 MIPI 数据速率900Mbps、RAW12 )
我检查 I2C 是否工作正常。 我可以观察到传感器帧计数在增加。
但我无法捕获数据。 保存的 image_0000.raw 数据不正常。
这是相关的寄存器情况
CSI_RX_IF_VBUS2APB_integration_debug (04504060h)
CSI_RX_IF_VBUS2APB_STREAM0_STATUS (04504104h)
===传感器开始之前===
根目录@J7-EVM:~# devmem2 0x04504060
/dev/mem 已打开。
映射到地址0xFFbc76a000的存储器。
在地址0x04504060 (0xffbc76a060)上读取:0x10000000
根目录@J7-EVM:~# devmem2 0x04504104
/dev/mem 已打开。
映射到地址0xff92d15000的内存。
在地址0x04504104 (0xff92d15104):0x00000000处读取
=== 传感器启动 ===
根目录@J7-EVM:~# devmem2 0x04504060
/dev/mem 已打开。
映射到地址0xff9f729000的存储器。
在地址0x04504060 (0xffffff9f729060):0x10000000处读取
根目录@J7-EVM:~# devmem2 0x04504104
/dev/mem 已打开。
映射到地址0xff94ab5000的存储器。
在地址0x04504104 (0xff94ab5104):0x80000111处读取
根目录@J7-EVM:~编号
=== 传感器停止 ===
根目录@J7-EVM:~# devmem2 0x04504104
/dev/mem 已打开。
映射到地址0xff9d201000的存储器。
在地址0x04504104 (0xff9d201104):0x80000110处读取
========================================================================================================
这是我使用 run_app_single_cam.sh 时的日志。
我的传感器规格与 AR0820类似、因此我 会相应地更新传感器的 AR0820代码。
传感器似乎在提供数据。 但 TDA4无法正确处理该数据。
请检查我的日志。 并向我提供反馈。