This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:更改 PMIC 的 I2C 接口

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660038/linux-am3352-changing-i2c-interface-to-pmic

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

大家好、

     我们制作了一个具有 AM3352处理器和 Atmeg Micro 控制器的定制板。 PMIC TPS65217D 通过 I2C1连接到微控制器和微处理器。 我们已经在 U-Boot 和 Linux 中为电路板进行了定制。  

      在 U-Boot 中,PMIC 通过 I2C0访问。  我们需要更改序列、以便也可以通过 I2C1访问 PMIC。  

      默认情况 下、我们在 Beagle Bone Black 中观察到加电序列上的 DCDC2电压为1.1V、在引导 Linux 时、电压电平将变为1.325V。但在 Beagle Bone Black PMIC 连接到 I2C0中、在定制板中、PMIC 连接到 I2C1。  

 U-Boot -版本2017.01

 Linux -版本4.4.41

问题:


在 U-Boot 中必须进行哪些更改、以便我们能够通过 AM3352的 I2C1访问 PMIC。

 

此致、

Avinash N