This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:应用值

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659446/am3352-app-value

器件型号:AM3352

您好!

您能否向我们提供 AM335x 的调整后峰值性能(APP)?
器件:AM3352BZCZA100 (1GHz 版本)

此致
Paddu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此问题有什么建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉耽误你的回答

    1GHz 时的 AM335x 已调整峰值性能(APP) = 0.0003 WT

    NEON 只能执行32b FP 操作

    因此、VFPv4是要测量的项、它可以执行1FMA/周期= 1 DP 触发器/周期

    - AM335x (单 Cortex A8) APP = 1x 1触发器/CYC * 1.0GHz * 0.3 / 1000 =.0003 WT (加权太触发器)

    假设 VFP 是一个非矢量处理单元(根据《从业人员指南》中的正式定义),因此使用0.3比例因子。