This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/DRA71XEVM:如何提高 TI BIOS 中的 Hwi 优先级

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA71XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657397/rtos-dra71xevm-how-to-improve-the-hwi-priority-in-ti-bios

器件型号:DRA71XEVM

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好  

当我使用 DRA71XEVM BSP UART 驱动程序时、  

我发现、在调用 GIO_addDevice 后、uartMdCreateChan 会将中断函数 uartir 添加到 ti BIOS 中、 uartir 的优先级为0xff、这是  hwi 的默认值。

我使用 了 Hwi_setPriority 将 UART 的优先级设置为0或1,便不再调用 uartir 中断。

现在、我想知道如何正确地提高 Hwi 的优先级、 有没有人知道如何做到这一点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用哪款 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我正在使用 Vision SDK 2.09。您能告诉我如何解决它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您将优先级设置为0或1时、您可能会将优先级设置为低于持续调用的某些中断。

    您可以进一步提高中断的优先级、以便调用中断。

    优先级的值也取决于系统中使用的中断。

    您可以检查系统中使用的所有中断、也可以使用与 CCS 集成的 ROV 工具进行检查。

    此致、
    Prasad