This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:以最大速度运行 DSP 时降低 A15的速度

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659622/am5718-slowing-down-a15-when-running-dsp-at-max-speed

器件型号:AM5718

大家好,  

请我需要以最大速度运行 DSP ,同时 A15的电量非常低 (理想情况下,我可以使用不到10%) 。

因此,我想 让 DSP 保持最大速度,在 A15上 “慢时钟”上使用以节省功耗 : 您是否看到这样做的任何限制,比如两者之间的最小比率或类似的比率?  

我在 A15上有 Linux、在 DSP 上有 Tirtos  

谢谢你  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    我将更深入地探讨您的问题。 同时检查 AM571x 数据表、检查是否存在 OPP 组合要求。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛、

    我已经查看了 AM571x 文档、并且没有发现在最大速度(OPP_HIGH、750MHz)下运行 DSP C66x 和在低速(OPP_NOM、<1000MHz)下运行 Cortex-A15的任何限制。

    此外、AM571x PET (以下链接)允许在 OPP_HIGH 配置 DSP、在 OPP_NOM 配置 Cortex-A15 MPU。

    processors.wiki.ti.com/.../AM571x_Power_Estimation_Tool

    此致、
    帕维尔