This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3354:sysfs 问题

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658125/linux-am3354-sysfs-issues

器件型号:AM3354

工具/软件:Linux

您好!

我在正在工作的 AM335x 上运行 sdcard。 我从 sdcard 复制到 eMMC 的映像相同、该映像已复制并遵循 eMMC 过程。

当我从 eMMC 运行电路板时、电路板正在启动、但仍然存在与 sysfs 相关的问题。 仍然有一些外设功能不工作

检查以下错误:-

root@AM335x-EVM:~# lsmod
使用的模块大小
libkmod:错误 libkmod/libkmod-module.c:1796 kmod_module_get_holders:无法打开'/sys/module/usb_f_mass_storage/holders:无此类文件或目录
USB_f_mass 存储32479 -2
libkmod:错误 libkmod/libkmod-module.c:1796 kmod_module_get_holders:无法打开'/sys/module/libcomposite/holders:无此类文件或目录
libcomposite 30114-2
libkmod:错误 libkmod/libkmod-module.c:1796 kmod_module_get_holders:无法打开'/sys/module/configfs/holders:无此类文件或目录
configfs 19119-2
根目录@AM335x-EVM:~编号

此致