This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5726:IPU 崩溃

Guru**** 2996000 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659897/linux-am5726-ipu-crash

器件型号:AM5726

工具/软件:Linux

您好!

我使用的是 am5726定制板。 在此中、我运行的是使用 ducatijpegdec 和 ducatih264enc 模块的 g-streamer 应用程序。

应用程序在3天后停止并在 dmesg 上抛出以下消息。

[113442.967982] remoteproc1:在5502000.IPU 中检测到崩溃:键入 watchdog
[113442.974856] remoteproc1:处理5502000.IPU 中的碰撞#1
[113442.980694] remoteproc1:正在恢复5502000.IPU
[113442.986441] remoteproc1:无法停止 rproc:-22
[113447.967977] remoteproc1:在55020000.IPU 中检测到崩溃:键入 watchdog


请帮助我解决此问题。

此致、

前置稳压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在这里使用的管线是什么?
    PSDK 版本是什么?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margarita、


    我正在使用以下管道。

    gst-launch-1.0 -e v4l2src device=/dev/video1! 'video/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=15/1'! 视频装饰! 'video/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=10/1'! 极好的体验! TEE NAME=t! 队列最小值-阈值-缓冲区=2! ducatih264enc rate-preset = 1 bitrate = 512! rtspserver! 太棒了! 队列泄漏=2! 视频屏幕左侧= 0右侧= 912顶部= 0底部= 912! 排队! 视频! VIDEO/x-RAW,FORMAT=NV12,HEIGHT =240,width=320! 很棒! fakesink

    PSDK 版本为03.02.00.05。

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    此致、
    前置稳压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查此主题:
    e2e.ti.com/.../2077490
    它可以帮助您调试它。

    BR
    玛格丽塔